This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5106:HS 的下冲

Guru**** 2811705 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5106

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1229716/lm5106-undershoot-of-hs

器件型号:LM5106

HS端子がVssより低い電圧にアンダーシュートした場合、どのような問題が起こるのでしょうか。μ A
データシートに記載されているHSの絶対最大定格ではMin側は規定されておらず、ICが破損する恐れはないと考えていますが、正しいでしょうか。μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在 LM5106数据表建议运行条件下的注释中讨论了负瞬态能力:

    HS 可以低于 VSS、但比 VDD 低不得超过15V。 在最小 VDD = 8V 的情况下、最小 HS =-7V。

    此致!

    亚历克斯·韦弗