This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV751:关于输出电压设置

Guru**** 2504235 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV751

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1228175/tlv751-about-output-voltage-setting

器件型号:TLV751

大家好、

在数据表中、固定输出电压选项为0.65V 至5.0V。  

我们如何到达固定输出0.65V 产品页面?

如果我们使用可调节选项集0.55V 输出、设置 FBx 引脚直接连接到 OUTx 是否正确?

此致、

teritama.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Teritama:

    我将对此进行探讨、下周早些时候与您联系。 很抱歉耽误你的时间。

    Br、

    错误

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Teritama:  

    很抱歉耽误你的时间。 对于固定0.65V 输出、我们不提供可订购的器件型号。 数据表展示了输出范围、但目前不 需要 TLV751 0.65V 输出。  

    通过将输出引脚连接到反馈引脚、您可以在可调版本上实现0.55V 的输出。  

    如果您需要0.55-0.65V 的输出、我推荐 TPS7A94。  

    我希望这对您有所帮助、如果您有其他问题、请告诉我。  

    错误