This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54226:开关频率抖动

Guru**** 2504085 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1228056/tps54226-switching-frequency-jitter

器件型号:TPS54226

您好专家

我们的客户发现开关频率有抖动。 数据表是700kHz ,但当他们使用长时间.

频率最大值为1.397Mhz、最小值为353.3kHz。

客户有四个问题想与您确认

1.开关频率范围。

2.原因会影响抖动。

3.如果抖动的范围太大。 它是否会影响 IC 生命周期?

如果干扰了 VFB 引脚、它是否会影响 SW 引脚?

好的

此致

布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好专家

    附件文件是布局和 SCH

    e2e.ti.com/.../TPS54226_5F00_1.2V_5F00_SCH_5F00_20211026a.pdf

    e2e.ti.com/.../TPS54226_5F00_1.2V_5F00_Debug_5F00_B_2D00_0225.brd.7z

    我们的客户添加了一对遥感线路。 您是否知道正确的频率上下波动范围?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    是的、这些器件往往比电压模式或电流模式对应器件具有更高的抖动。 我已检查原理图和布局、并提供以下建议。 BTW、执行 SW 测量时的输出电流是多少? 是否也使用 VO 纹波测量?

    • 请在布局中分离 VCC 和 VIN 连接。
    • 请将电感器另一侧的输出电容器靠近 IC。
    • 您观察到的可能抖动原因是 VO 迹线、它非常靠近电感器 SW 节点。 请将其布线更远-请查看 EVM 示例图3-5 (https://www.ti.com/lit/ug/slvu336a/slvu336a.pdf#page=11) 、如果可能、迹线可以位于底层。
    • 您可以在 EVM 上尝试相同的设计、以查看测量设置是否在引入的噪声方面存在问题。

    谢谢。
    Amd.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Amod

    • 请在布局中分离 VCC 和 VIN 连接。

    我们的客户已经有了布局。 之前的布局也连接了 Vout 和 VCC。 它们不能解决这个问题。

    • 请将电感器另一侧的输出电容器靠近 IC。

    您是否意味着将电容移到 SW 引脚?

    • 您观察到的可能抖动原因是 VO 迹线、它非常靠近电感器 SW 节点。 请将其布线更远-请查看 EVM 示例图3-5 (https://www.ti.com/lit/ug/slvu336a/slvu336a.pdf#page=11) 、如果可能、迹线可以位于底层。
    • 您可以在 EVM 上尝试相同的设计、以查看测量设置是否在引入的噪声方面存在问题。

    (P01删除了检测 VO 至 GND 纹波5.3mV、测试 VO 引脚)

    (P02 将 感测  VO 连接到 GND 纹波154mV、测试 VO 引脚)

    (P03 将 感测  VO 连接到 GND 纹波23.2mV、测试负载)

    感应线路影响 VO 和 Fsw 抖动更多。

     

    您能详细介绍一下 IC 能够承受的 DCAP FSW 抖动的范围吗?   

    谢谢您的支持

    好的

    此致

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    关于 VCC/VIN 和输出电容器放置的建议1和2一般为指导原则。 如果版式以前可以正常工作、则可以按原样继续。 在 DCAP FSW 抖动方面、通常20%甚至更高的开关周期(SW 的上升沿到 SW 的下一个上升沿)变化是很正常的。 我们没有精确范围、但您可以使用该数字来估算范围。  

    在您共享的波形上、这些是 EVM 还是定制电路板上的波形? 如前面所述、使 VO 检测线远离 SW 会是一个好主意。

    谢谢。

    Amd.