This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A02:DID TPS7A02支持1.3V 输入和1.2V 输出

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS7A02

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1229497/tps7a02-did-tps7a02-support-1-3v-input-and-1-2v-output

器件型号:TPS7A02

您好、TI 团队、

对于 TPS7A02是否支持1.3V 输入和1.2V 输出的问题、您可以帮助我们找到帮助吗? 如果需要、 目前可以实现多大的转换效率?

谢谢。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lumina:  

    此器件的电流固定输出选项包括: 1、1.2、1.5、1.75、1.8 1.85、2、2.2、2.3、2.5、 2.8、3、3.1、3.3、3.6V。

    但是、根据 LDO 支持的负载、100mV 的余量可能是不够的。  

    在效率方面、本应用手册可帮助定义 LDO https://www.ti.com/lit/an/slva079/slva079.pdf 的效率参数

    使用第8页的图、您可以更好地计算应用的效率。

    但没有负载、我无法估计这一点。  

    此致!

    Juliette.