This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ28Z610-R1:在文档中找不到 ChemID 位置

Guru**** 2562040 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ28Z610-R1, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1229115/bq28z610-r1-unable-to-find-chemid-location-in-documentation

器件型号:BQ28Z610-R1
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO

您好!

我目前正在开发我们设计的定制板的代码。 该主板具有 BQ28Z610-R1作为电池保护电量监测计、具有2s1p NCR18650B Panasonic 电池。 我正在尝试运行 SLUA777中描述的学习周期、但是在第一步中卡住、因为在参考手册 SLUUA65D 中找不到 DF 中 ChemID 参数的位置。 您能提示一下在哪里可以找到它的位置吗?

此致、

克里斯托弗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Christophe、您好!

    化学物质数据存储在 DF 中。  使用 AltManufacturerAccess () 0x0006 Chemical ID 读取 chem ID

    第65页或 TRM 中列出了相关步骤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果完全匹配、您也可以从化学 ID 列表中进行选择

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shirish:

    感谢您的回答。 我的问题确实不够精确。 我知道如何获得电流 ChemID、它确实位于 P65上、但它是只读的。 我在请求数据闪存中的地址(0x4xxx)、从我从闪存转储中看到的地址、它可能位于@0x4480、但我似乎没有记录。 我缺少什么吗?

    此致、

    克里斯托弗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Christophe、您好!

    该位置未记录在案。 该参数链接到化学物质数据、因此是未发布的完整数据集的一部分。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、如果我理解正确、将无法执行 SLUA777中描述的步骤。。。 设置 ChemID 的程序状态似乎很奇怪、但它是未记录的。 是否可以通过任何方法在不设置 ChemID 的情况下启动学习循环?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Christophe、您好!

    "对与应用中所用电池相匹配的化学物质 ID 进行编程"是指对正确的化学物质数据进行编程、而不仅仅是对 ChemID 参数进行编程。 您可以从 bqStudio 中的化学成分选项卡执行此操作