This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS38700:TPS38700

Guru**** 2391295 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS38700

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1228368/tps38700-tps38700

器件型号:TPS38700

您好!

我相信、从有关"TPS38700:内部振荡器"的问题来看、TPS38700需要一个 XTAL 来使用序列发生器?

有可能知道寄存器 0x24 振荡器配置的缺省值。

位7:XTAL_LOAD 晶体振荡器负载电容
位6:XTAL_EN 晶体振荡器使能
位4:4 PP_CLK32K CLK32K 引脚驱动器配置

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们的团队会尽快作出回应。 谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Will、

    默认值0x24为0。

    谢谢。
    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、您好!

    感谢您的答复。 这意味着如果我们购买器件进行评估、则在从 NVM 加载时 XTAL 将被禁用。

    上面我也间接地提出了一个问题。 序列发生器是否需要 XTAL?

    似乎有一组寄存器无法通过 I2C 访问进行设置、需要从 NVM 加载。 您知道是否有其他器件可以让我们更好地控制寄存器设置吗?

    谢谢

    法案

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、您好!

    我有一个跟进问题。 TPS38700Q1 EVM 上寄存器0x24的值为0xC0。

    这是否是器件 TPS38700C03NRGERQ1和 TPS38700C03ARGERQ1之间的区别 ?

    谢谢

    法案

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    让我检查一下。

    谢谢。

    Andrew