This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76942EVM:我可以&&# 39;t 与我的 EVM 进行通信

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, BQ76942EVM, BQ76942, EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1229567/bq76942evm-i-can-t-communicate-with-my-evm

器件型号:BQ76942EVM
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO、、 BQ76942EV2400

大家好,我有 BQ76942EVM、我从 TI 的官方网站上下载了 bqStudio、并且按照手册连接到了我的计算机、 但实际上它无法通信、自动器件检测显示没有、三个 LED 灯始终亮起、我尝试了稳定版本和 bqStudio 的测试版许多版本仍然不起作用、我还尝试了重新更新 EVM 程序、仍然无法连接。
如果有人告诉我如何解决、我会很感激。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的薛聪:  

    我们非常乐意为您提供帮助!

    BQStudio 主屏幕的左上角将显示检测到的内容。

    第一个是 EV2400 (连接 PC 和 BQ76942的板载 MCU)和驱动程序版本。 它是最新的驱动程序版本吗? 在此处查看驱动程序版本: https://www.ti.com/tool/EV2400

    其次是 IC、您可以在其中找到器件名称、版本和器件地址。 您有什么看法?  

    此外、您可以检查 REG18电压(~1.8V)、以查看器件是否已通电。 您还可以根据所选的协议检查 EVM 上是否连接了相应的通信跳线。 请参阅 BQ76942 EVM 用户指南 一节 2.2快速入门  并确保未遗漏任何步骤。   

    您在 BQStudio 上看到的设置图片或屏幕截图对我也有帮助。  

    此致!  

    -Luis Torres