This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] BQ25882:JEITA 如何应用于 BQ25882、BQ25883、BQ25886和 BQ25887、因为它们与充电电压和充电电流相关?

Guru**** 2451970 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25887, BQ25882, BQ25883, BQ25886

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1229880/faq-bq25882-how-does-jeita-apply-to-the-bq25882-bq25883-bq25886-and-bq25887-as-it-relates-to-charge-voltage-and-charge-current

器件型号:BQ25882
主题中讨论的其他器件: BQ25883、BQ25887 BQ25886

JEITA 指南于2007年4月20日发布、旨在提高锂离子电池充电的安全性。 该系列中的每个充电器都有一个 TS 引脚、与热敏电阻和电阻分压器一同使用、用于监测电池温度。 如果 TS 引脚超出数据表中指定的 T1-T5范围、则充电将暂停、直到 TS 电压恢复到 T1-T5范围内。 在 T2-T3之间、施加完全编程的充电电流和充电电压。

对于 BQ25882、BQ25883和 BQ25887、充电电流可在 T1-T2和 T3-T5之间配置。 在 T1-T2之间有 JEITA_ISETC 设定的0%、20%、40%和100%已编程充电电流的选项。 在 T3-T5之间有40%和100%的编程充电电流选项、由 JEITA_ISETH 设置。

对于 BQ25882、BQ25883和 BQ25887、充电电压可在 T3-T5之间配置。 在 T3-T5之间提供了暂停充电、8.0V 充电电压调节、8.3V 充电电压调节和由 JEITA_VSET 设置的编程充电电压调节选项。

BQ25886具有应用于 T1、T2、T3和 T5的固定阈值。 低于 t1时、充电暂停。 在 T1和 T2之间、充电电流为编程值的20%。 在 t2和 t3之间、施加了满充电电流和充电电压。 在 T3和 T5之间、充电电压调节为8.0V。高于 T5将暂停充电。

电源培训视频:https://training.ti.com/search-catalog/field_language/ZH-CN?keywords=%E7%94%B5%E6%BA%90%E7%AE%A1%E7%90%86&start%5Bdate%5D=&end%5Bdate%5D=

电源培训小程序码