This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC256403:TIDA-010081参考设计的锁存器如何工作?

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-010081, UCC256403

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1228085/ucc256403-how-the-latch-of-tida-010081-reference-design-work

器件型号:UCC256403
主题中讨论的其他器件:TIDA-010081

大家好、

感谢您的支持。 我对 TIDA-010081参考设计的 LATCH 有疑问。  

TIDA-010081参考设计| TI.com

我知道、当发生闩锁(OV、OC 或其他保护功能)时、系统将为 BLK、如果您要恢复正常工作、则需要重新启动它。

但是、我的客户注意到了可选的 OVP 和 OCP 锁存器。 当  触发 OV 或 OC 时 、锁存将从高电平变为低电平。   

U11将导通。 U11开启的基极 PRI_15V 将提供电压调节2N7002开启并将 BLK 拉至低电平。

设置为低电平。  UCC25630-3DDBR (UCC256403)将 BLK 停止。  此时、 系统分流并随后 Vo=0V 和 IO=0A 意味着不会触发 OV 和 OC 使锁存器恢复到高电平。 U11关闭、则 BLK 不会被拉至低 电平、但会恢复到高电平。

系统将进入以下周期:触发 OVP -> BLK 至低电平-> Vout 分流低电平-> 不触发 OVP ->   BLK 至高电平-> Vout 恢复然后再次 OVP (?)  

最后、我感到困惑、为什么系统不会进入锁存器以等待复位。 进入我分析的周期。

我在某些方面一定误解了。 您会 解释一下吗?  

Br、

吉米  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:

    您是对的。 该电路将使控制器重新启动、而不是锁存。

    有关实施锁存电路、请参考以下参考文献:

    PMP21251原理图

    电源技巧38:简单的闩锁电路可保护电源- EE Times

    此致

    Manikanta P.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manikanta:

    感谢您的答复。

    我的客户有一个想法、即我们可以在我 标记的位置添加 MOS? 当 OVP 或 OCP 发生时、MOS 关闭。 必须重新启动将打开 MOS 的电源。   

    Br、

    吉米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:

    我不理解这里的问题。 您说客户已经有另一个电路来实施闩锁?

    此致

    Manikanta P.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manikanta:

    如果 我想控制 LLC、我只想检查一下。 我能否 在 I MARK 位置添加具有额外控制功能的 MOSFET 以控制 BLK 引脚。 在这里有任何疑虑?

    Br、

    吉米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:

    对于锁存实施方案、在电阻器网络中串联一个 MOSFET 不会产生任何问题。  

    此致

    Manikanta P.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manikanta:

    明白了。 有一个简短的问题、我们有没有任何文档来讨论 SCR 的浪涌电流限制器设计、如下链接?

    AN4606.FM (st.com)

    Br、

    吉米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:

    您能否为该问题创建另一个线程。 支持 PFC 的工程师应能够回答此问题。

    此致

    Manikanta P.