This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 电池充电器

Guru**** 2964790 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25616, TUSB320

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1228964/battery-charger

主题中讨论的其他器件:BQ25616、 TUSB320

您好!

我正在寻找具有 C 型连接器的单节电池充电器 IC、它应该也可以与外部主机独立工作。 当电池电压低于1V 时、我无法找到 About 电池检测。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sudheer:

    TI 目前没有具有用于 USB-C 通信的集成 CCx 线路的电池充电器。  双芯片解决方案是具有 TUSB320的 BQ25616。  TI 具有更高电流的充电器预计使用在 V (BAT)< 2.5V 时打开的电池组保护器为电池组充电、而不是使用裸电池。

    此致、

    Jeff  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Jeff、

    USB 线路将用于 OTG 数据用途、因此您是否建议使用没有 D+和 D-线路的芯片?

    此致、

    Kumar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sudheer:

    USB-C 电源需要通过 CCx 线路进行通信以提供5V 电压  D+/D-线路仅在初始加电和数据通信后的前2秒内用于确定传统 USB BC1.2端口的输出功率能力。  BQ25616仍然是最佳的独立选项。

    此致、

    Jeff