This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24123:智能充电器解决方案

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24123, BQ25798

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1228949/bq24123-smart-charger-solution

器件型号:BQ24123
主题中讨论的其他器件: BQ25798

尊敬的先生/女士:

我的工业项目旧设计使用 BQ24123。 但现在有一些设计更改、更改为2节电池、电池组为7.4V 2300mAH。

我们希望从独立电池充电器 IC 更改为智能充电器解决方案、从而它可以帮助延长电池寿命、例如具有涓流充电和电池运行状况(充电状态)、以便将电池充电保持在最大80%或100% (可根据部署使用模式通过软件或硬件进行配置)和 DOD (放电深度)更改为50%或25%(可根据部署使用模式通过软件或硬件进行配置)。

 此致、

Felix

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Felix:

    充电器的输入电压和电流是多少?  我们有通过 I2C 或 SMBus 进行主机控制的新型充电器。 其中一些模块具有 ADC、可读取瞬时充电电压和电流。  可以编写主机软件以使用此 ADC 数据来获取电池充电状态和 DOD;但是、大多数客户都使用电池电量监测计来获取。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    输入电压来自24V 总线电池、但在根据您的建议连接到电池充电器之前、它可以降压到特定的电压电平。 您是否也可以推荐出色的电池电量监测计?

    此致、
    Felix  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Felix:

    要继续使用独立式 BQ24123、需要使用略低于16V 的降压转换器。   

    BQ34Z100-R2 是一款采用 Impedance Track 的系统(或电池组)侧监测计。 它需要 I2C 主机。

    BQ25798是一款具有 ADC 的集成式 FET 充电器。  它还需要 I2C 主机。  其最大工作输入电压为24V、因此我建议稍微降低该电压、以防止在26V 电压下达到 OVP。

    此致、

    Jeff