This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5066:请求额外的电流和功率遥测以及警告转换系数

Guru**** 2390730 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1229099/lm5066-request-additional-current-and-power-telemetry-and-warning-conversion-coefficients

器件型号:LM5066

您好!

根据数据表、建议在计算功率或电流时参阅下表。

其他传感器电阻值是否有参考值? 您能否提供3m Ω、5m Ω、10m Ω 传感器电阻的 m/b/R 值?

谢谢你。

JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请根据这些表达式进行乘法。

    我可能不理解您的问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Avishek Pal。

    感谢您的答复。

    上面显示的注释指出、系数已标准化为1 m Ω 的传感器电阻值。

    如果传感器电阻值发生变化、系数值是否也发生变化?

    此致、

    JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、它会根据表中提到的表达式进行更改。 例如、对于2 m Ω、将为10753 x 2 = 21506。