This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25750:BQ25792 PD 与放大器之间的 i2c 事件序列;充电器

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS25750

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1229443/tps25750-bq25792-i2c-events-sequence-between-pd-charger

器件型号:TPS25750

您好、关于使用 带有器件 TPS25750和 BQ2579的 GUI 7.04的 USB PD 充电器配置:

  1. 是否有描述将在 PD 和充电器之间触发的 i2c 事件的文档?  
  2. BQ 装运 FET 控制寄存器 SDRV_CTRL[1]是否为事件的一部分?

配置示例如下:  

{"调查问卷":{"version":"7.0.4.6"、"Answers":[4、null、4、null、0、null、1、null、1、null、0、12、3.08、0.04、"options":{}、"configID":"0000"、"VendorID":"0000"}

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是否有文档说明 PD 和充电器之间将触发哪些 i2c 事件?  [/报价]

    我们没有这方面的公开文档。

    BQ 船用 FET 控制寄存器 SDRV_CTRL[1]是否是事件的一部分?

    是的、与 默认状态相同。

    此致

    [/quote]