This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5157:PSpice 错误缺失或表达式无效

Guru**** 2519690 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5157

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1228364/lm5157-pspice-error-missing-or-invalid-expression

器件型号:LM5157

电源团队、

我们有一位客户报告了 LM5157错误 :"错误(ORPSIM-16318):表达式缺失或无效"。  这是一种 SEPIC 拓扑。

所提供的文件没有变化。

此误差与 此处报告的误差相同

您有何建议、了解从何处开始调试呢?

谢谢。

Darren

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Darren、您好!

    感谢您通过 e2e 联系我们。

    我会将您的问题转交给比我更熟悉 PSpice 的同事。

    昨天是一个银行假期,我们和许多人今天也休假了。 所以,请允许,直到下周开始,他将能够回到你。

    此致
    哈利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Darren、您好!

    非常感谢您的耐心。

    我已修复 LM5157瞬态模型并将其上传到 TI 库。

    有关详细信息、请查看此主题:
    https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1227888/lm5157-lm5157

    此致、
    Niklas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Niklas、

    感谢您的答复。  我下载了.zip 文件、但它还未正常工作。

    第一个问题:当我打开项目时、PSpice 似乎会使用2020年的旧模型自动更新项目、覆盖新文件。  在不知道这一点的情况下、我运行仿真后得到了同样的错误。  我不确定是否有一种巧妙的方法来避免这种情况。  我必须将您的新模型解压缩到另一个文件夹中、并覆盖2020年的.LIB 文件。

    然后运行 SEPIC-Sepic 曲线的仿真、得到下面的结果。

    INFO (ORPSIM-15423):无法找到库文件 lm5157_TRANS_evm.lib 的索引文件 lm5157_trans_evm.ind。

    INFO (ORPSIM-15422):为库文件 lm5157_TRANS_evm.lib 生成新的索引文件 lm5157_trans_evm.ind。

    索引有来自1个文件的4个条目。


    INFO (ORPSIM-15423):无法找到库文件 lm5157_trans.lib 的索引文件 lm5157_trans.ind。

    INFO (ORPSIM-15422):为库文件 lm5157_tran.lib 生成新的索引文件 lm5157_trans.ind。

    索引有来自1个文件的48个条目。

    错误(ORPSIM-16583):检测到包含晶体管或二极管的导入模型。 对于此类模型、PSpice for TI 支持至少一条、最多三条布线。 减少布线数量并再次进行仿真。


    正在中止仿真

    谢谢。

    Darren

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Darren、您好!

    感谢您的反馈。
    之所以出现该错误、是因为默认的 testbench 使用非 TI 二极管和非 TI MOSFET。
    这将仿真限制为3个同时探针、但预设仿真配置文件显示的信号超过3个。 这就是为什么会出现错误 occours。

    要解决此问题、请使用 PSpice for TI 库中的默认组件替换二极管和 FET、或者使用3个或更少探针创建新的仿真配置文件。

    很抱歉给您带来不便。

    此致、
    Niklas