This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM84824:直流/直流电源模块滤波器

Guru**** 2522770 points
Other Parts Discussed in Thread: TPSM84824

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1229543/tpsm84824-dc-to-dc-power-module-filter

器件型号:TPSM84824

尊敬的 TI 团队:

我在设计中使用的是 TPSM84824直流/直流转换器。  在我的设计中、我   在5V 电压轨中的串行连接(BLM31SN500SZ1L+BLM31SN500SZ1L)中使用了两次铁氧体磁珠。 这个同样经过滤波的5V 电压电源也应用于5V 转1V 直流/直流电源模块 TPSM84824。 在我们的可靠性测试(电路板在高温下运行:65摄氏度)中,5V 至1V 电源模块输出被定期关闭和开启。 作为 调试的一部分、我们删除了一个铁氧体磁珠并保留了另一个铁氧体磁珠、 完成此返工后电源模块输出的关闭和关闭问题得到解决。  
您知道、 这种电源问题的原因是什么吗?

此致、
Sujith M.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sujith:

    铁氧体磁珠可能会导致稳定性问题。
    我们需要查看您的原理图才能确定。

    请发送完整原理图以供审核。

    此致、

    Yitzhak Bolurian