This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5157:LM5157

Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5157, LM5156
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1227888/lm5157-lm5157

器件型号:LM5157
主题中讨论的其他器件: LM5156

尝试仿真 LM5157_TRANS.DSN、原理图 LM5157_EVM_STARTUP 页面启动时、保持获取"错误(ORPSIM-16318):表达式缺失或无效"。

此设计未进行任何更改。 文件、该文件由 TI 提供、位于 SNVMC64A.ZIP 中。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Val、

    感谢您通过 e2e 联系我们。

    我已经将该主题分配给了一位比我更熟悉 PSpice 的同事。

    明天将是我们的银行假期、所以这会持续到周五或周一、直到他能够与您联系。

    此致
    哈利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Val、

    我真的很抱歉这么长时间的拖延。
    由于 PSpice 版本更新、现在某些模型会显示语法错误、从而导致出现"invalid expression"错误消息。
    我修复了网表文件并上传了新模型、因此它在 TI 库中得到了更新。

    新车型应在接下来的48小时内在产品页面上进行更新。
    同时,你已经可以使用我在下面附上的固定型号了。

    e2e.ti.com/.../LM5157_5F00_PSPICE_5F00_TRANS.zip

    如果还有任何其他建模问题、请告诉我。

    此致、
    Niklas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Niklas。

    您是否在为家庭中的其他人工作。 我注意到 LM5156具有相同的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Val、

    是的、我也负责 LM5156模型。
    由于 LM5156和 LM5157属于同一产品系列、它们在代码中显示了完全相同的错误。
    固定的 LM5156模型应该最近才会更新。
    您能否检查您是否正在使用最新的车型版本?
    应为修订版 G
    https://www.ti.com/lit/zip/snvmbv9

    此致、
    Niklas