This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54A20:效率、包括 VG

Guru**** 2522770 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54A20

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1229510/tps54a20-efficiency-including-vg

器件型号:TPS54A20

您好、TI 专家!  

我对 TPS54A20 VG 引脚的效率有3个问题。

1.它说向 VG+引脚施加5V 的电压会关闭内部 LDO、从而提高效率、但该 LDO 的损耗是多少?

2.如果将降压12V 至5V 的直流/直流转换器施加到 VG+、这是否意味着内部 LDO 和准备的直流/直流转换器之间的效率差异将提高效率?

3. VG+的电源电压越低、损耗越低。 VG+的最低等级是多少? (电压改变时、是否可以计算流经 VG 引脚的电流的值?)

感谢您的确认。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gomi:

    1)损耗约为(Vin - 4.8)*0.06,例如 Vin=12V 时,损耗约为0.43瓦!

    2)是的,确实如此。

    3)您必须为 VG+提供大约5V 的电压、它必须大于4.8V、最好不要高得多。 因此、5V 是最佳电压。

    希望这对您有所帮助。

    此致、

    Yitzhak Bolurian