This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2521:关于钳制输出

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2521

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1229554/tps2521-about-clamping-the-output

器件型号:TPS2521

您好!

我想向您介绍一下 TPS2521。
(问题1)
我的规格预计 IN 引脚上的最大值为5.4V。
此时的负载电流为15mA。
由于 VCLAMP=5.0V (min)、我认为总是会出现(5.4V-5.0V)×15mA=6mW 损耗。这个想法是否正确?
(问题2)
在数据表第13页的图7-22中、负载电流高达1000mA 时、1.5A、2A 和2.5A 时的钳位压降有多大?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kaji:

    是的、您更正了功率耗散。 没有更高电流下的数据。 它应随着电流的增加而下降。  

    此致

    Kunal Goel