This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100:GPC 工具拒绝 CSV 文件

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: GPCCHEM, BQ34Z100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1228601/bq34z100-gpc-tool-rejecting-csv-file

器件型号:BQ34Z100
主题中讨论的其他器件:GPCCHEM

您能否告诉我 e2e.ti.com/.../6254.roomtemp_5F00_rel_5F00_dis_5F00_rel.csvwhy:GPC 工具正在拒绝随附的 CSV 文件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adrian:

    您能否附加上载的 zip 文件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../3404.roomtemp_5F00_rel_5F00_dis_5F00_rel.zip

    你好,Shiresh。  感谢您的答复。  附加的 zip 文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adrian:

    文件中没有回车/新行。 每组逗号分隔数据都必须在新行上。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Shiresh。  我的原始文件有 CR/LFS、但我把它们取出、因为工具说格式不正确。  不幸的是、我删除了该文件。   这真的比需要的要困难得多。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Shiresh。  我设法重新创建原始 zip 文件、然后再次出现上述错误。  附加的 zip 文件。

    e2e.ti.com/.../1.5Cell.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    列编号必须以0开始,而不是1开始(全部调整为1)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Shiresh、他工作了、但输出又不好。  请参阅随附的报告-您能否为这无法正常工作的原因提供任何指导?  我完全按照指示操作。

    e2e.ti.com/.../1.5Batt_2D00_report.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adrian:

    数据值是导致错误的原因。 还有一些可能导致问题的空值。

    确保使用裸电池(无保护器)来收集数据

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Shirish。  在英国,是否有任何人可以帮助我解决这个问题,因为我很快就会用完时间?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adrian:

    GPCCHEM 工具是自动完成的。 您将需要再次收集数据。

    数据错误。  当电流为0时、电压下降。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅放电后的部分

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Shirish。  我正在将 BQ34Z100 用作系统端器件。  流经负载的电流由 BQ34Z100测量、但由 BQ34Z100 和相关 PIC 微控制器消耗的电流不是。  如果我让电压降至2.5V 以下、则电池会  在 记录弛豫期所需的5个小时内无法为 BQ34Z100供电。  我是否应该  通过独立电源为 BQ34Z100和 PIC 供电?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adrian:

    bq34z100可在系统端使用、但受到限制。 它只能测量 同一个电池。

    对于 GPCCHEM 日志、您不能连接任何其他电路。 只测量和记录电量监测计。 是的、您可以使用外部电源为监测计供电。 必须移除 PIC/系统侧电路 、如果消耗的电流恒定、则该电路可以是负载的一部分。 确保以正确的放电率放电。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Shirish。  现在、我将使用具有 BQ34Z100独立电源的评估板来尝试一次 ChemID 循环。  我会让你知道你会走的:)