This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5180:FFM 模式下的电流限制变化

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5180
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1221643/lm5180-current-limit-variation-in-ffm-mode

器件型号:LM5180

你(们)好

您能告诉我2项吗?

1.应用手册中指出、在 FFM 模式下、一次侧峰值电流 Ipri-pk 应降至0.3A、或比正常1.5A 低20%。  

  根据规格、1.5A 的电流限值在1.23A 至1.73A 之间变化、但0.3A 在0.246A 至0.346A 之间也有变化吗?

2.如果波动、应用手册中的 TOFF 最小约束(电感下限)公式中使用0.3A 这个数字

  这是在0.3A 下计算得出的、包括问题1中提到的变化、LM5180是否设置了包括该变化在内的 TOFF 最小值规格(450ns)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    但0.3A 是否也从0.246A 到0.346A 不等?

    我们没有为 FFM 中的峰值初级电流提供电气规格。

    Unknown 说:
    LM5180设置 toff 最小值规格(450ns)、包括该变化?

    最短关断时间也没有电气规格。 根据我的理解、提供的最小电感公式是一个典型数字。 我们针对该器件系列进行的产品验证中使用了什么以及我们的客户使用了什么。 我还没有听说过它会给任何人带来任何问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Beck San

    感谢您的大力支持!

    我明白了。

    此致、

    Miyata.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    欢迎您!