This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63900:针对 Vout = 3.3V 且输入范围为2V 至3.8V 的最大输出电流

Guru**** 2587275 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS63900

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1229490/tps63900-maximum-output-current-for-vout-3-3-v-and-input-range-from-2-v-to-3-8-v

器件型号:TPS63900

我想使用 TPS63900为 NBIoT 调制解调器供电。 调制解调器制造商要求使用输出电流至少为0.5A 的直流/直流转换器。 在 TPS63900数据表中的建议运行条件下、最大输出电流规定为0.4A。 当我观察到图表时,我发现了以下的图表。 如建议的操作条件中所述、如果输出为3.3V 且输入介于2V 和3.7V 之间、或最大输出电流为0.4A、直流/直流转换器能否提供超过0.5A 的电流?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mayte:

    0.5A 输出电流在您的应用中是可接受的。

    此致