This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25723:配置

Guru**** 2504735 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25723, BQ25723EVM, BQSTUDIO, EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1227056/bq25723-configuration

器件型号:BQ25723
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIOEV2400

您好!

我尝试阅读 BQ25723的数据表、以便能够正确执行配置。 不过、我不打算使用 OTG 功能。 我的想法是连接适配器、以便为 LiFePo4电池充电或为系统供电。 我使用的是16V/5A 适配器。 本应用是连接已充电的 LiFePo4电池。 在我的系统中、我期望150W 的功率、而且由于我的适配器只能提供80W、因此电池应该支持它、或者在没有使用适配器的情况下也能正常工作。

此外、当没有负载时、适配器应该为电池充电。

我面临的问题是如何在寄存器中定义输出电流/电压以及如何继续使用寄存器、以便我完成此任务。

提前感谢您。

此致

是的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ali、

    BQ25723将支持您的配置。 只需要将输入电流限制设置为5A、即可充分利用输入适配器。 当负载消耗的功率超过90W 时、电池将补充剩余电量。 在 NVDC 操作期间、系统电压略高于电池电压。  

    BQ25723首先有一组默认寄存器设置。  尝试订购 BQ25723EVM、它的易用性会给您留下深刻的印象。  请参阅下面的用户指南。  

    www.ti.com/.../BQ25723EVM

    此致

    虎  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Tiger、  

    非常感谢您的回答。 我已经购买了 BQ25723和 EV2400、以便能够与它们一起工作。 我现在面临的问题是,我的下载 BQStudio 的访问权限不断被拒绝。 您能帮我解决这个问题吗?

    此致、

    是的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    作为更新、我设法下载了 BQStudio 1.3.101版。 但是、BQ25723未列为可选。 实际上、在网站上已经提到它是 bqStudio 支持的产品。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../bq25723-bqz-file