This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3409:并行运行 LED 灯串?

Guru**** 2580805 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3409

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1229323/lm3409-run-led-strings-in-parallel

部件号:LM3409

数据表中没有提到也没有否认、所以我想在此提出一个问题。

我想使用 LM3409来驱动2个并联的 LED 灯串、每个灯串由2个串联的 LED 组成。 这是因为输入电压仅为12V。 LM3409是否能够无任何问题执行此操作? 是否会影响如何像串联方式一样计算 Rsns 和电感器值? 我希望 TI 仍有用于 LM3409的 WEBENCH、这样可以节省大量的时间来解决这个问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LM3409可 为负载提供恒定电流。 用户需要评估负载字符和规格以确定器件是否可用于应用。 例如、您是否希望准确地控制和调光每个灯串、LED 诊断、负载电流容差规格等   

    TI 提供用于 LM3409评估的 PSpice 工具、该工具可从 TI 网站下载。