This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z80:电量监测启用和充电/放电问题

Guru**** 2568585 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1230574/bq40z80-gauging-enable-and-issues-with-charging-discharging

器件型号:BQ40Z80

大家好、

您能在下面向我们的客户查询帮助我们吗?

我要在 BQ EVM 中仿真带电源和电阻器的6芯串联电池组。 请注意、运行状态寄存器中的 XCHG 和 XDCHG 位始终置位、PACK 引脚电压始终为零。

当我发送命令来切换 CHG/DSG FET 时、它会按预期工作。 附加寄存器屏幕截图供您参考。

此外、当我启用电量监测时、仪表板中不会显示电池电量百分比、尽管电池电压、相对充电状态和绝对充电状态都是正确的。 最大误差为100%。

注意: 电池化学成分为0x2085、我们还没有对电池组进行学习循环、到目前为止、我们的所有配置/测试都是使用电源和1k 电阻对电池组进行仿真。

请告诉我您的想法。

此致、

Danilo.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Danilo,

     应参考第5.12节"充电禁用和放电禁用"、以大致了解会导致 FET 关断的原因。 如果 FET_EN = 0、则始终需要手动切换 FET。 FET_EN = 1则固件在控制中。

    MaxError 将始终在学习周期完成之前为100%。 如果没有完成学习周期、所有监测结果都将不准确、并可能存在100%的误差。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wyatt:

    谢谢!

    我们现在通过将0x22发送到制造商模块访问0x44来启用 FET。 现在、运行状态下的 CHG 和 DSG 均已设置。

    您能告诉我这是否为预期行为吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Reshmi:

    OperationStatus () CHG 和 DSG 指示 FET 应在置位时启用,这是在您将其切换为打开时的预期结果。 TRM 将列出位定义、以便您可以更详细地查看每个位所表示的含义。

    此致、

    Wyatt Keller