This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28056:UCC28056

Guru**** 2504435 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC256404, UCC28056, UCC2818-EP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1230457/ucc28056-ucc28056

器件型号:UCC28056
主题中讨论的其他器件: UCC2818-EP、UCC256404

与  UCC28056BDBVR 相关的更多详细信息

Digi Key 显示  UCC28056BDBVR 中止?

Mouser 说该器件已供货  

  T  

是否可以使用 UCC28056X 计算器 UCC28056X_DesignCalculator.xls

请查看计算器编号

请提供建议

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sam、

    感谢您关注 UCC28056 PFC 控制器。

    我检查了 DigKey、但我没有看到他们提供的任何指示、表明它已停产。 我不确定您在何处看到了它。 无论如何、TI 均未停产 UCC28056BDBVR。 在 https://www.ti.com/product/UCC28056上, 您可以看到该部件仍处于激活状态:

    是的、该计算器工具适用于所有版本的 UCC28056x。 我看了你们的价值观,看不出什么问题。

    此致!

    射线

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Ray

    感谢您的帮助

    UCC28056BDBVR 我可以将此部件用于 军事应用

    如果有 MIL-STD 的部件号、该部件号是什么?

    此致

    山姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Ray

    如何   使用 UCC28056X_Design Calculator.xls 将总谐波失真设置为<5% UCC28056BDBVR

    哪个原始号码我有 tp 插头号码?

    请提供建议

    此致

    山姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sam、

    我们没有适合军事应用的 PFC。  我们有一款符合高可靠性应用要求的模拟 PFC、即 UCC2818-EP (https://www.ti.com/product/UCC2818-EP)。

    如果您仍在考虑为您的应用选择 UCC28056、请告诉我。

    射线

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Ray  

    我不能使用  UCC28056、因为不符合 军用等级

    我可以将 UCC28218- EP 与 UCC256404控制器配合使用吗?

    我没有在网站上看到参考设计,设计计算器和 SIMPLIS 模块

    您能否 提供参考设计、设计计算器 和模块

    请致电408-431-5800

    此致

    山姆

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sam、

    UCC256404 LLC 控制器并非军用级(甚至是"EP"级)。 UCC28056和 UCC256404旨在用于工业和商业用途。  

    由于 MIL 标准是要求、因此请查看以下 MIL 级电源管理控制器列表: https://www.ti.com/power-management/acdc-isolated-dcdc-switching-regulators/products.html#1498=Military& 、找到满足此要求的一系列控制器。

    射线