This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25118-Q1:LM25118-Q1:CSD17309Q3 MOSFET 问题

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25118, CSD17309Q3

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1229569/lm25118-q1-lm25118-q1-csd17309q3-mosfet-issue

器件型号:LM25118-Q1
主题中讨论的其他器件:LM25118CSD17309Q3

 TI 大家好、我对  Webench 的 LM25118Q1MH/NOPB 降压升压电路有一些问题、一切都正常 、但 CSD17309Q3 MOSFET、即许多电路板中的升压 MOSFET、在短路后空间中几乎有30%的电路板受损、我想 LM25118可以处理。 请注意、我们已用 CSD18532替代它、仍然是相同的问题。  
请查看以下原理图:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anas、您好!

    感谢您使用 e2e 论坛。
    由于会议的原因、当前回复可能会延迟一点。
    我会研究你的 情况 ,并在明天回复你。

    与此同时、您能否为 LM25118填入 Excel 计算器?
    https://www.ti.com/lit/zip/snvu065

    感谢您的耐心等待。

    此致、
    Niklas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anas、您好!

    我还会问一个问题。
    您能否更详细地描述故障?
    根据我的理解、其中一个低侧 FET 会造成损坏。 另一个 FET 仍在工作?
    是否可以在未损坏的电路板上进行一些测量以检查栅极电压并切换注意事项电压?
    这样、我们就可以检查 FET 上是否可能存在过压。

    谢谢、此致、
    Niklas