This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7B7702-Q1:负载调节和线路调节

Guru**** 2551370 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A8101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1228944/tps7b7702-q1-load-regulation-and-line-regulation

器件型号:TPS7B7702-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS7A8101、TPS7B7702

您好,专家

对于负载和线路调节:

测试条件: Vi = VO + 1.5V 至40V 和 Vi≥6V、Io = 10mA、FB 引脚上的电压变化和结果为10mV  

            Io = 1mA 至200mA、FB 引脚上的电压变化、结果为20mV

但在 TPS7a8101中:

 

  μV 条件:Vout (NOM)+ 0.5V≤VIN≤6.5V、VIN≥2.2V IOUT = 100mA、结果为150 μ V/V

            100mA≤IOUT≤μV、结果为2 μ A/mA

问题:客户想选择1%(1mA~200mA)的器件负载调整率、所以我想根据数据表值计算这个值。  

您能告诉我如何根据数据表表格计算该值吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,孟  

    线性调整率和负载调整率用于测量当输入电压发生变化和负载发生变化时 Vout 的变化大小。  

    话虽如此、您要展示两种不同的器件、客户对这两种器件是否都感兴趣?  

    事先感谢您。  

    此致!  

    Edgar Acosta

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Acosta

    客户希望选择负载调整率<1%的 LDO、但我们 对  TPS7a8101和 TPS7B7702的描述不直接影响 百分比。 我不知道如何将此值转换为百分比、因为我不确定我们的器件 是否满足客户<1%的要求。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,孟  

    感谢您的澄清。  

    负载和线路调节是对给定条件下输出偏离程度的测量。  

    对于线路调节、这意味着在器件进入稳定状态后、当输入发生变化时、输出变化的大小。  

    相似地、在负载调节中、这反映了当输出上有负载时输出变化的大小。  

    对于 TPS7B77、显示当器件从1mA 变为200mA 时、FB 电压偏差为20mV。 因此、这会转换为~1.6%。 这仅用于负载调节。  

    对于 TPS7A8101、在考虑线路、负载和精度等所有因素时、该器件的 总体精度为3%。 如果我们仅关注负载调节、最好查看以下图:  

    该 μV 表明、Vout 可以变化2 μ A/mA、因此在负载为200mA 时、这可以转换为0.398μV μ A。  

    总的来说、我们可以观察到 TPS7A8101的偏差小于1%、即使从图中也是如此。  

    此致!  

    Edgar Acosta

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Acosta

    感谢你的帮助。

    我有一个问题:

    对于 TPS7B77、显示当器件从1mA 变为200mA 时、FB 电压偏差为20mV。 因此、这会转换为~1.6%。 这仅用于负载调节。

    对于 TPS7B77:如何计算 ~1.6%、20mV/12V? 您能否详细介绍一下?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,孟  

    很抱歉响应出现延迟。  

    当您说20mV/12V 时、您是否认为 Vout 为12V?  

    负载是否相同?  

    至于1.6%的计算结果、这只是偏差为1.233V。 因此、如果它仅改变20mV、那么这只是  

    ((1.253 - 1.233)/1.233) x 100%
    此致!  
    Edgar Acosta

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Acosta

    我 误解了。 我想知道"((1.253 - 1.233)/1.233) x 100%"、所以我没有任何担心。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,孟  

    不用担心。 很高兴我们澄清了。  

    有一个好的!

    此致!  

    Edgar Acosta