This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24715:在电池模式下关断功耗?

Guru**** 2524500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1229486/bq24715-shutdown-power-consumption-in-battery-mode

器件型号:BQ24715

团队成员:

   电池模式下的关断时、4mA 的电流消耗是多少?

  该充电管的栅极(__LW_AT__HDRV)在关断时也有电池电压、

  请帮助确认这是否正常、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kevin 老师好!

     电池模式下关机时4mA 的电流消耗是多少?

    您能进一步解释一下您的意思: 在电池模式下、关断时4mA 的电流消耗是多少?

    我假设您指的是来自 IC 的4mA 电流消耗

    请参阅 第8.3.6节电池过压保护(BATOVP):

    [报价 userid="39367" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1229486/bq24715-shutdown-power-consumption-in-battery-mode "] 此充电管上的闸门(__LW_AT__HDRV)在关闭时也有电池电压[/报价]

    您能解释一下在发生这种情况时如何设置充电器吗?

    当您说"关闭"、"关闭"是什么意思?

    适配器输入电压/电流是多少?

    此致、

    Christian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Christian:ñ a.

    1.我们说关断、是指我们机器处理 S5的状态、我们测量的4mA 是电池输入保险丝的位置、相当于整个充电电路消耗4mA 的电流

    2.适配器未连接,输入电压为0V,纯电池模式

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kevin 老师好!

    tenghua xu 说:
    充电管上的门(__LW_AT__HDRV)在关闭时也有电池电压[/报价]

    是的、我在 EVM 上进行了测试、这是正常的。

    tenghua xu 说:
    在电池模式下关机时、4mA 的电流消耗是多少?

    我必须做更多的研究,我明天会给你更多的信息。  

    您能否提供寄存器值。

    此致、

    Christian

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kevin 老师好!

    我还有几个问题:

    您能否在 发生4mA 消耗时提供寄存器值?

    您能给我提供电池电压吗?

    您为什么选择4.7uH 电感器、我们建议使用 2.2或3.3uH 电感器。

    此致、

    Christian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

     您能给我提供电池电压吗?

     回复:电池电压大约为14.7V、当它大约为10%时、

    为什么选择4.7uH 的电感器、我们建议使用 2.2或3.3uH 的电感器。

      回复:我们稍后会修改 BOM 并选择2.2/3.3uH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kevin 老师好!

    您能否在 发生4mA 消耗时提供寄存器值?

     

    此致、

    Christian