This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD90120A:我希望将 zc706 VADJ 电压设置为1.8V

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD90120A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1231287/ucd90120a-i-want-to-set-zc706-vadj-voltage-to-1-8v

器件型号:UCD90120A

当我使用 TI 数字电源制造工具时出现此错误
电源轨1 (0.001V)上的 READ_VOUT 不在 VOUT_COMMAND (1.000V)的5%范围内
有任何方法来解决它。
此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好

    UCD90120A 只是一个控制芯片、它不会生成电压。 您必须检查设计以了解为何没有电压、或联系 Xilinx 以了解其设计。

    此致

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好

    我正在使用 TI 数字电源制造工具修改 ZC706的 VADJ。 我从 Xilinx 官方网站下载了 ZC706 REV2.0的 zip 文件夹、其中包含。 XML 文件中。 我计划加载。 通过 TI 数字电源制造工具生成的 XML 文件、以将 ZC706板上的原始 VADJ 值(最初为2.5V)更改为1.8V

    我应该怎么做才能消除此错误

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好

    您必须联系 Xilinx 以解决设计问题。 这不是我们可以支持的工具问题。

    此致

    Yihe