This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6594-Q1:无法在可扩展 PMIC GUI 中生成程序

Guru**** 675520 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1226493/tps6594-q1-cant-generate-program-in-scalable-pmic-gui

器件型号:TPS6594-Q1

尊敬的 PMIC 团队

因为有时 我的客户 在刷写 PMIC 的在线 GUI (3.0.0)方面遇到问题。 他们无法看到该部分 生成程序 ,如往常一样。

 

 

如果它被更改了、有什么想法吗?


提前感谢、

此致

模拟员工 FAE |汽车电子

Dierk Bronner  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dierk:

    GUI 未改变。 屏幕上的页面布局似乎有问题。  如果执行以下任一操作、您可能会看到"生成程序"按钮:

    • 调整窗口大小
    • 将边栏折叠到右侧
    • 将窗口移动到分辨率较低的屏幕

    此致、
    Megan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Megan:

    客户无法为 Web 版本解决此问题、并将其移至本地安装版本、在此处看不到此问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dierk:

    我很高兴客户能够使用本地安装版本的 GUI、而不会出现此问题。 我正在努力通过适当的渠道报告此情况、以便能够在 Web 版本中修复并记录在案。

    我能够复制客户再次看到的问题、并注意到当浏览器缩小时、"生成程序"按钮处于隐藏状态。 查看原始图像、搜索栏中的放大镜显示页面已缩小。  我之前没有提到在我的设置中发现按钮的一个选项是用 CTRL+0重置浏览器的缩放。

    此外、导出按钮上方的红色信息符号随 生成程序 按钮移动、而不随导出按钮移动。 由于存在信息符号、因此我认为按钮被右侧面板覆盖。 在我的设置中,我 在上一个回答中列出的建议未覆盖按钮,所以我有兴趣看到我们的浏览器之间的差异。  

    此致、
    Megan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Megan,我会与我的客户确认,如果 用 CTRL+0重置浏览器中的缩放,他们可以 再次在浏览器版本中看到生成程序按钮。

      现在此问题已得到解决

    韩语

    Dierk  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    客户确认这可以解决他的问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dierk:

    我很高兴我们找到了解决方案。 该问题已记录在案、应该在未来的 GUI 版本中解决。 感谢您指出这一点!

    此致、
    Megan