This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24074:在预充电模式下 BQ24074 BAT 引脚(2、3)= 1.64V。

Guru**** 2390755 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24074

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1231054/bq24074-bq24074-bat-pin-2-3-1-64v-in-pre-charge-mode

器件型号:BQ24074

大家好

当我的 BQ24074在预充电模式下工作时、BAT 引脚(2、3)电压仅为1.64V。 我尝试移除电池、悬空 BAT 引脚(2、3)电压仍为1.64V。 这是否正常? 附件是我的电路图、请帮助检查我的电路是否有任何问题。

正在等待您的回复。

谢谢

星号

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的明星:

    我看到您正在尝试将 ILIM 设置为1.86A (尽管 ILIM 电阻器为820将其设置为1.96A)。 这超出了该器件1.5A 最大 ILIM 的运行范围。  作为参考、使用约1100欧姆的电阻器将其设置为1.46A  

    就您看到的行为而言、是的;这应该是正常的。 发生的情况是 TS 变为浮动、因此器件不再充电。 由于我们不从 BAT 引脚拉取或拉取电流、电容器会自然放电(尽管非常缓慢)、因此您会看到1.64V

    此致、

    Anthony Pham