This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC256404:UCC256404

Guru**** 2810765 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28056, UCC28051, UCC256404, UCC25600, UCC25640EVM-020, UCC28600, UCC28064A, PFCLLCSREVM034, TLVH431, PMP40766

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1220478/ucc256404-ucc256404

器件型号:UCC256404
主题中讨论的其他器件:UCC28051UCC25600、UCC28056、 UCC25640EVM-020、UCC28600UCC28064APFCLLCSREVM034TLVH431

是否 有具有功率因数校正的部件? 我的要求具有功率因数校正交流输入85V-265V 频率60Hz 输出32DC @ 12.5A 高效率的交流/直流转换器。

我可以在以下部件号中使用吗

其中 PFC=UCC28051

针对控制器 UCC256404

请尽快提供建议

此致

山姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sam、

    是的、这些都可以。 还有更新的 PFC、即 UCC28056 、起点可能更好。 我们有 使用 UCC28051的 PMP9531和 UCC25600。 UCC25600需要单独的偏置电源和外部栅极驱动器。 UCC256404集成了这些函数。  

    我希望这可以回答您的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、JCHK

    感谢您的帮助

    我需要以下方面的帮助

    1.我用的是  WEBENCHRegistered 设计器 UCC28056它会给我原理图和 BOM ,我用的是 WEBENCH 设计还是 PMP9531参考设计?

    2. 第17页的 UCC28056BEVM-296评估模块具有 哪个原理图更适合我的应用? 1.

    3我还使用了 UCC28056X Design Calculator、它有原理图、哪一个更好  

    3.有 MATCAD PFC 吗?

    4.我正在使用  LLC UCC256404 控制器、其设计旨在与 PFC 控制器配对。   我使用的是  WEBENCHRegistered Designer  它会提供原理图和 BOM , 我使用的是 WEBENCH 设计还是 PMP9531参考设计?

    5 UCC25640EVM-020评估模块第8、9页具有我应该使用此模块或 PMP9531的原理图

    6我看到  PMP31179 是否适合我的应用?

    是否存在 适用于 UCC28056的 Mathcad

    如何确定变压器 比率和计算?

    如何调整  PMP9531设计的32VDC 输出?

    请提供建议

    此致

    山姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sam、

    1.我用的是  WEBENCHRegistered 设计器 UCC28056它会给我原理图和 BOM ,我用的是 WEBENCH 设计还是 PMP9531参考设计? *Webench 是一个很好的工具,但它并不总是提供最好的选择。 例如、当我输入您的要求时、我得到了 UCC28056+UCC28600建议。 但如果我只使用 PFC 级的输出、我还有多个选项、包括连接的。 注意:试用时、该 webench 将提供使用 UCC25630x 系列的建议、但我们现在介绍如何使用改进版 UCC25640x 系列。  

    2. 第17页的 UCC28056BEVM-296评估模块具有 哪个原理图更适合我的应用? 1或2 *该 EVM 设计为支持高达165W 的功率 要获得更高功率、您需要对其进行修改。  

    3我还使用了 UCC28056X 设计计算器、它提供了更好的原理图 *该计算器将帮助您优化设计。  

    3.有 MATCAD PFC 吗? *不幸的是没有 我们只有 Simplis 模型和设计计算器。  

    4.我正在使用  LLC UCC256404 控制器、其设计旨在与 PFC 控制器配对。   我使用的是  WEBENCHRegistered Designer  它会提供原理图和 BOM , 我使用的是 WEBENCH 设计还是 PMP9531参考设计? "这是你的决定。" UCC25640x 系列器件设计应更简单、因为它集成了栅极驱动器等。  

    5 UCC25640EVM-020评估模块第8、9页提供了我使用此模块还是 PMP9531的原理图*PMP9531可以更接近您的功率级别。 UCC25640EVM-020仅设计用于支持高达180W 的功率

    6我看到  PMP31179 是否适合我的应用? *这是一个很好的发现。 我不确定您是否想要使用交错 PFC。 虽然稍微复杂一点、但会具有更低的纹波电流和更高的效率。

     UCC28056是否有 Mathcad *遗憾的是没有 我们只有 Simplis 模型和设计计算器。  

    如何确定变压器 比率和计算? *数据表有一个分步过程,但设计计算器更容易使用。  

    如何调整  PMP9531设计的32VDC 输出? UCC28600 设计计算器 可帮助您完成 this.e2e.ti.com/.../WBDesign51.pdf 操作

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、JCHK

    感谢您的帮助

    我需要以下方面的帮助

    1.在 PMP9531第1页上 、我是否必须更改任何内容?

    2.第2页显示了28V@12.5A 我使用了您的 UCC28600设计计算器但没有告诉我要更改的器件值? PM9531设计使用了 UCC25600D

     我需要有关如何使用计算器更改 PM9531部件值的帮助

      您的网页设计显示256403。 UCC25640X 还可以使用另一个计算器来使用这一个?

    4.我仍然不明白变压器的设计

    请提供建议

    此致

    山姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sam、

    1.在 PMP9531第1页上 、我是否必须更改任何内容? *否 您可以使用 UCC28051。 UCC28056是新版本。

    2.第2页显示了28V@12.5A 我使用了您的 UCC28600设计计算器但没有告诉我要更改的器件值? PM9531设计使用了 UCC25600D

     我需要有关如何使用计算器更改 PM9531部件值的帮助

      您的网页设计显示256403。 UCC25640X 还可以使用另一个计算器来使用这一个? *计算器可帮助您制作自己的原理图。 Excel 计算器将显示您为满足输入/输出电压和功率要求而需要选择的组件。  

    4.我仍然不了解变压器设计*通常情况下、您会将 Excel 计算器中的其他参数与首选变压器制造商共享、这些参数有助于优化您的设计。  

    我希望这对您有所帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、JCHK

    感谢您的帮助

    我需要以下方面的帮助

    1.我使用了设计工具 UCC25600

     我应该将上述电路与 PFC UCC28051D 一起使用还是使用第2页的 PMP9531设计?

    2. TF PMP9531 (T1)部件号与 BOM 和原理图是否不同?

    此致

    山姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sam、

    谢谢您的问题:

    1.设计计算器显示要使用的一般值。 PMP9531使用双极晶体管来提供更强的栅极驱动。 我会遵循 PMP9531作为基准。

    2.我不理解这个问题。 T1在 PMP9531的 BOM 和原理图上具有相同的部件。

    我希望这可以回答您的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、JCHK

    感谢您的帮助

    我需要以下方面的帮助

     文件名:BOM-PMP9531RevC (001).xls
    型号:001
    生成时间:2014年5月13日下午1:36:21
    SVN 路径:$URL:$
    SVN 版本:$Rev:$
    使用 TM-PFC、85Vac 至265Vac 至28V/12.5A

    参考 BOM 上的 T3部件号参见熔断

    原理图器件号

    以上器件型号是否不同?

    我尝试计算  PMP9531的开关频率(是否以398KHz 运行)

    我阅读了 UCC25600D 的数据表

    但我不 明白它们是如何获得 R35=511欧姆的值的?

    我使用了计算器、但没有显示511 Ω

    为得到32Vout @12.5A、我必须更改哪些 PMP9531上的值

    请提供建议

    此致

    山姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、JCHK

    感谢您的帮助

    我需要以下方面的帮助

    R35=511欧姆时、它们是如何计算该值的

    我使用了以下公式、但它不起作用

    请提供建议

    此致

    山姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、JCHK

    感谢您的帮助

    我需要以下方面的帮助

     文件名:BOM-PMP9531RevC (001).xls
    型号:001
    生成时间:2014年5月13日下午1:36:21
    SVN 路径:$URL:$
    SVN 版本:$Rev:$
    使用 TM-PFC、85Vac 至265Vac 至28V/12.5A

    参考 BOM 上的 T3部件号参见熔断

    原理图器件号

    以上器件型号是否不同?

    我尝试计算  PMP9531的开关频率(是否以398KHz 运行)

    我阅读了 UCC25600D 的数据表

    但我不 明白它们是如何获得 R35=511欧姆的值的?

    我使用了计算器、但没有显示511 Ω

    为得到32Vout @12.5A、我必须更改哪些 PMP9531上的值

    请提供建议

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sam、

    您能为 PFC 和 LLC 相关问题创建两个不同主题吗?  

    此外、我建议在 LLC 中使用 UCC25640x 控制器、而不是 UCC25600。

    UCC25640x 使用电流模式控制、并具有自适应死区时间功能。 此外、它还具有集成式栅极驱动器。  

    在设计转换器时,请使用设计计算器和 EVM 原理图作为参考(UCC256404数据表、产品信息和支持| TI.com )。

    如果您有任何进一步的问题、请告诉我。  

    此致

    Manikanta P.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Manikanta

    先前的工程师告诉我使用  PMP9531?

    有限责任公司 UCC25604

    我的要求具有功率因数校正交流输入85V-265V 频率60Hz 输出32DC @ 12.5A 高效率的交流/直流转换器。

    哪一个是 与 UCC256404搭配使用的 PFC # UCC28056、UCC28064A?

    我必须使用设计计算器中显示的 UCC25604 A 还是 B

    在第9页的 UCC25640EVM 上、我可以连接到 PFC、而不连接桥式整流器?

    感谢您的帮助

    此致

    山姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sam、

    Mani 推荐使用 UCC256404、因为它集成了栅极驱动器和其他有助于简化设计的功能。  

    相对于正确的 PFC、取决于您的应用需求 UCC28056将具有更低的成本和更简单的设计。 UCC28064A 的成本会稍高、但效率和纹波会更好。  

    我们只有 UCC28064A 可用。 您是否在要求 UCC28056B? 以下是不同 UCC28056选项之间的差异

    如果将 EVM 连接到 PFC 的输出、则不需要二极管桥。  

    我希望这对您有所帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Mani  

    我使用的是 UCC256404A。

    是否必须更改电子表格 Raw # 103和104上的值

    或按原样使用

    RAW # 32、33、34是从 PF # UCC28056输入到 LLC?

    请提供建议

    此致

    山姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sam、

    是否必须更改电子表格上的值 Raw # 103和104

    您需要 更新 增益曲线上的这些值。 请查看这些行旁边的注释。

    原始# 33、32、34是从 PF # UCC28056?
    输入 LLC

    是的、答对了。

    此致

    Manikanta P.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../3463.UCC25640x-Design-Calculator-Rev4.0.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sam、

    请查看修改后的设计计算器。

    此致

    Manikanta Pe2e.ti.com/.../SAM_5F00_3463.UCC25640x-Design-Calculator-Rev4.0-_2800_1_2900_.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Mani

    感谢您的帮助

    请保持开票

    此致  

    山姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Mani

    我在电子表格中找不到的偏置绕组电压和电流是多少?

    请提供建议

    此致

    山姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sam、

    请参阅下图、了解偏置绕组匝数。 这些匝数是在假设偏置绕组电压为15V 时确定的。 此外、与输出电流相比、控制器消耗的电流非常小。 您可以假设偏置绕组的额定电流为0.1A。

    此致

    Manikanta P.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Mani

    谢谢

    山姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Mani

    如何下载 Simplis?

    我能否使用 simplis 模型同时对 UCC256404和 UCC2851进行仿真?

    是否可以集成至以太网并运行仿真

    此致

    山姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sam、

    您可以在此处获取 Simplis: https://www.simplistechnologies.com/ 很遗憾、它不是免费的。

    我们没有已发布的 UCC28051 Simplis 模型、但我们为 UCC28056提供了该模型

    Simplis 的优点是、一旦熟悉它、您会发现它是一个速度快得多的仿真器、非常适合对完整的系统级原理图进行仿真。  

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、JCHK

    谢谢

    山姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、JHCK

    我能否使用 simplis 模型对 UCC256404和 UCC28056B 组合进行仿真?

    此致

    山姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sam、

    可以。 这就是为什么 Simplis 是一种常用的仿真器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、JHCK

    是否可以向我发送  UCC256404和 UCC28056B simplis 组合模型

    此致

    山姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sam、

    很抱歉、我误解了您的问题。 我们没有组合的 UCC256404和 UCC28056B Simplis 模型。 您需要将每个模型导入到 Simplis 中并像在应用中一样将它们连接在一起。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、JHCK

    谢谢

    山姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Mani

    在 UCC256404A LLC 环路图和负载瞬态验证工具上(3463.UCC25640x 设计计算器修订版4.0.xlsx)

    Vdd 和 Vo 通过32VDC 连接在一起?

    来为 RLower 提供值?

    没有值、还是 U1? 我是否可以 在 PFCLLCSREVM034参考设计中使用 TLVH431ACDBZT

    能否在 REF 设计上使用相同的环路电路?

    音频敏感性图是什么?

    请提供建议

     感谢大家的帮助、我构建了 T/F

    此致

    山姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sam、

    这是您可以用于您的应用的反馈电路。

    由于 TLVH431最高阴极电压仅为18V、比输出电压大、因此您需要使用齐纳二极管、如上图所示。

    对于上述原理图中的所有其他元件值、您可以使用与 EVM 原理图(PFCLLCSREVM-034用户指南(TI.com))中的值相同的值。

    音频敏感性图提供了输出到输入电压传递函数的波特。

    此致

    Manikanta P.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Mani

    感谢您的帮助

    UCC256404A 是否是该恒定电流和电压?  

    不在产品说明书上

    什么是首字母缩略词 LLC (本地 控制器)?

    此致

    山姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sam、

    UCC25640x 的控制方法类似于 PWM 转换器的电流控制。

    此控制器可用于任何类型的控制、无论是输出电流还是输出电压、具体取决于应用。

    EVM 原理图控制输出电压。  

    我们确实有一些参考设计可以控制 电池充电和 LED 驱动器应用所需的输出电流(www.ti.com/.../PMP40766)。

    由于 LLC 谐振转换器使用磁化电感(Lm)和谐振电感(Lr)和谐振电容器(Cr)作为谐振回路的一部分、因此称为 LLC 转换器。  

    此致

    Manikanta P.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Mani

    感谢您的帮助

    与  UCC28056BDBVR 相关的更多详细信息

    Digi Key 显示  UCC28056BDBVR 中止?

    Mouser 说该器件已供货  

    为了进行计算、   我可以使用 UCC28056X calculatore2e.ti.com/.../UCC28056X_5F00_Design-Calculator.xls

    请提供建议

    此致

    山姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sam、

    您能否为与 UCC25640x 无关的器件创建一个不同的主题? 支持 PFC 的工程师应能够帮助您解决此问题。

    此致

    Manikanta P.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Mani

    我能否 在军事应用中使用 UCC256404A?

    如果有用于军事应用的部件号

    我找不到任何信息

    请提供建议

    此致

    山姆

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sam、

    是的、可用于军事应用。

    此致

    Manikanta P.