This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5060:电子保险丝或高侧开关建议

Guru**** 2551780 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5060, TPS4811-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1230400/lm5060-e-fuse-or-high-side-switch-recommendation

器件型号:LM5060
主题中讨论的其他器件: TPS4811-Q1

嘿电源开关团队、

我的一位客户需要能够支持 60V (最大推荐电压70V) 和15A (最大推荐电流25A)的电子保险丝或高侧开关、用于新项目。

我发现 LM5060高侧控制器可能是合适的选择。 您是否还建议我们考虑使用其他器件?  

此致、

Matt Calvo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Matt :

    感谢您的联系!

    请查看 TPS4811-Q1。 它具有更高的栅极驱动强度、可支持高电流设计。  TPS4811-Q1提供 OCP 和短路保护、对于 LM5060而言、这些保护非常缓慢

    此致

    Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Rakesh 的推荐!

    仅需确认一下、 TPS4811-Q1能否支持以15A 或25A 驱动负载? 我在数据表中看到它具有3.7A 峰值拉电流和4A 峰值灌电流栅极驱动能力、但我不确定这与它的负载驱动强度有何关系、因此、您在此方面能够提供的任何澄清都会不胜感激。

    -Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Matt :

     TPS4811-Q1的强大栅极驱动强度有助于驱动高电流设计中的多个并联 FET。 我们也有客户将其用于300A 以上的设计。

    此致

    Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很高兴了解 Rakesh、感谢他们的讲解!

    我将继续并将此信息传递给我的客户、并报告他们可能遇到的任何跟进问题。

    -Matt