请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5060 主题中讨论的其他器件: TPS4811-Q1
嘿电源开关团队、
我的一位客户需要能够支持 60V (最大推荐电压70V) 和15A (最大推荐电流25A)的电子保险丝或高侧开关、用于新项目。
我发现 LM5060高侧控制器可能是合适的选择。 您是否还建议我们考虑使用其他器件?
此致、
Matt Calvo
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
嘿电源开关团队、
我的一位客户需要能够支持 60V (最大推荐电压70V) 和15A (最大推荐电流25A)的电子保险丝或高侧开关、用于新项目。
我发现 LM5060高侧控制器可能是合适的选择。 您是否还建议我们考虑使用其他器件?
此致、
Matt Calvo
尊敬的 Matt :
感谢您的联系!
请查看 TPS4811-Q1。 它具有更高的栅极驱动强度、可支持高电流设计。 TPS4811-Q1提供 OCP 和短路保护、对于 LM5060而言、这些保护非常缓慢
此致
Rakesh
感谢 Rakesh 的推荐!
仅需确认一下、 TPS4811-Q1能否支持以15A 或25A 驱动负载? 我在数据表中看到它具有3.7A 峰值拉电流和4A 峰值灌电流栅极驱动能力、但我不确定这与它的负载驱动强度有何关系、因此、您在此方面能够提供的任何澄清都会不胜感激。
-Matt
尊敬的 Matt :
TPS4811-Q1的强大栅极驱动强度有助于驱动高电流设计中的多个并联 FET。 我们也有客户将其用于300A 以上的设计。
此致
Rakesh
很高兴了解 Rakesh、感谢他们的讲解!
我将继续并将此信息传递给我的客户、并报告他们可能遇到的任何跟进问题。
-Matt