This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53622:Fusion Digital Power Designer 进行电压调节

Guru**** 2503045 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53622

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1228927/tps53622-voltage-adjust-by-fusion-digital-power-designer

器件型号:TPS53622

迪亚尔斯、

关于 TPS53622、在输入电压范围为5V 的情况下修改 TPS53622的固件时、会发现 VIN-ON 和 VIN_UV 值不是很友好、VIN_ON 没有5.0V 的修改选项、 但它有5.25伏电压、但不适合5V 输入电压的工作环境、只能设置为4V。

第一个修改版、VIN_打开<VIN_UV

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的客户支持的最大输入电压是5V 吗?

    在这种情况下、只要控制器未开启、VIN_ON < VIN_UV 就可以正常工作。

    此致

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yihe、

    客户需要该电路板以5Vin 工作、这意味着需要将 Vin_on 设置为4V。 但是、最小 Vin_UV 为4.25V、从而阻止了电路板启动。 GUI 中可选的 Vin_on 和 Vin_UV 的最小电压没有意义。 您能帮助评论客户如何在5V 输入电压下工作器件吗?

    Br

    Sirui

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好  

    前面说过、我不明白为什么设置会阻止您的客户在5V 电压下工作。

    UV 由两种情况选通:阈值和单元启用。

    只要在 VIN > 4.25V 之前未启用 VR。 没有问题。

    如果需要、可以利用 TON_DELAY。  

    此致

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yihe、

    UV 阈值应低于开启电压、这是否意味着器件可以在输入电压大于4.25V 的情况下工作?

    您能通过电子邮件向我发送最新的产品说明书吗? 产品页面中的请求按钮无效。 我的电子邮件是 sirui-zhu@ti.com。 非常感谢。

    Br

    Sirui

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好

    是的、大于4.25是好的。

    请将请求提交至 vr@list.ti.com 以获得数据集

    此致

    Yihe