This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5176:无法创建设计

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5176, LM5177, LM5175

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1230738/lm5176-design-cannot-be-created

器件型号:LM5176
主题中讨论的其他器件: LM5177LM5175

尊敬的支持:我的设计符合该规范。 :Vin=8-32V,Vout=24V,Iout=20A。 Webench 结果为"无法创建设计"。 我认为有了  LM5175、 LM5176、LM5177、这是可能的 。 "你说什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Maurizio:

    感谢您使用 e2e 论坛。
    我认为这些器件的这些参数不符合规格、因此设计确实应该适用于这些器件。
    您可以在产品页面上找到设计计算器。
    这些计算器具有优于 webench 的输入值、通常可以获得更好的计算结果。

    我建议在此设计中使用计算器工具、而不是 webench。

    此致、
    Niklas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尝试使用"计算器"工具、结果没问题。 谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我尝试使用5176计算器工具 、结果没问题。 谢谢你