This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62913:寻找与 TPS62913类似但输出范围更大的降压芯片

Guru**** 2510105 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62913

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1230725/tps62913-looking-for-a-step-down-chip-similar-with-tps62913-but-higer-output-range

器件型号:TPS62913

您好、TI 专家、

我正在寻找一款 DC-DC 开关芯片:

Vin = 9V Vout = 6.5V Iout = 0.05A~0.3A  

我将 TPS62913用于我的其中一个电路、它性能 良好、但其最大输出电压仅为5.5V。

因此我想使用具有低纹波电压(<10mV)的类似放大器。   

有什么建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、目前我们只有具有上限输出5.5V 的低噪声器件、我将把这些信息反馈给设计团队以便大家了解、您可以仅使用 BUCK+LDO 或 LDO。

    宇昌市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没问题。