This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61376:关于 ILIM 和 ILIM_SW

Guru**** 670100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1230999/tps61376-about-ilim-and-ilim_sw

器件型号:TPS61376

大家好、

在数据表中、ILIM_SW 的指定值如下。

最小值、典型值、最大值是否随 RLIM 值而变化? ILIM_SW 是否仅由 ISEL 氯流确定?

此外、对于 ILIM、无论 ILIM_SW 如何、它始终可以设置为0.1A~3.0A 吗?

我知道数据表中显示:

"电流限制可编程为0.1A 至3.0A。建议在将输入平均电流限制设置为低于750mA 时、将 ISEL 引脚设置为逻辑低电平。"

但作为一种不规则情况、当 ILIM_SW 为2.5A 且 ISEL 处于低电平时、能否将 ILIM 设置为高于2.5A?

此致、

大桥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Ohashi:

    ISEL 引脚设置峰值开关电流限制 ILIM_SW、两个选项:高电平或低电平。

    ILIM 引脚上的 RLIM 会设置输入电流限制。 您可以参考第12页中的公式(3)和(4)。

     ILIM_SW 是高级"物理限制"。 ILIM 只能被设置 信息 受 ILIM_SW 限制的最大输入电流。

    此致