请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TLV61220 感谢你的帮助。
我正在评估 TLV61220。
R1 = 1MΩ Ω、R2 = 110kΩ Ω、L1 = 4.7uH、C2 = 10uF。
输出负载几乎为空载。
然后、如果 Vin = 4.0V、则 VFB = 720mV、VOUT = 4.40V。
根据 R1和 R2的电阻值、我希望输出电压大约为5.0V。
请提示我、输出电压将是预期值。
谢谢你。