This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV61220:不输出预期电压值。

Guru**** 2507765 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV61220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1231053/tlv61220-the-intended-voltage-value-is-not-output

器件型号:TLV61220

我正在评估 TLV61220。
R1 = 1MΩ Ω、R2 = 110kΩ Ω、L1 = 4.7uH、C2 = 10uF。
输出负载几乎为空载。
然后、如果 Vin = 4.0V、则 VFB = 720mV、VOUT = 4.40V。
根据 R1和 R2的电阻值、我希望输出电压大约为5.0V。
请提示我、输出电压将是预期值。
谢谢你。

我不在乎是否是猜到的、如果您能给我一些提示、我会很感激。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、这是和之前一样的问题。 VFB 不是720mV、而是600mV、因此您无法以此方式计算。

    使用此公式进行计算。