This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMQ66430-Q1:NC 引脚的使用。

Guru**** 2390755 points
Other Parts Discussed in Thread: LMQ66430-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1231078/lmq66430-q1-usage-of-nc-pins

器件型号:LMQ66430-Q1

您好、TI 工程师、

对于 LMQ66430-Q1的 NC 引脚、 EVM 设计中的引脚9和引脚12连接到 GND、但其他引脚悬空。

引脚9/12与其他 NC 引脚之间是否有差异?

我如何连接这些 NC 引脚、特别是对于引脚5?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    引脚2、4、5、9、12都可以保持悬空、引脚5必须悬空。  由于 Vin 是一个高压引脚、因此低压引脚和低压引脚之间的 NC 引脚最好保持悬空(引脚2、4)。 希望这可以帮助您。 谢谢。

    奥罗拉