This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMQ66430-Q1:FPWM 轻负载运行、CCM? 或 DCM?

Guru**** 2390755 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1231144/lmq66430-q1-fpwm-light-load-operation-ccm-or-dcm

器件型号:LMQ66430-Q1

您好!

以下所示的数据表中对 FPWM 轻负载运行模式有2种相互矛盾的描述。 哪一种 CCM 和 DCM 是正确的?

第20页:

8.4.3. 有源模式
•FPWM 模式-轻负载运行:负载电流较低时为断续导通模式(DCM)
电感器电流纹波的一半

第23页:

8.4.3.3 FPWM 模式–轻负载运行
在 FPWM 模式下、频率在轻负载时保持不变。 为了保持频率、应使用有限的反向电流
电流流过电感器。

在 FPWM 模式下、即使 IOUT 小于 Iripple 的一半、也可实现连续导通(CCM)

谢谢你。

此致、

Oguri (TIJ 汽车 FAE)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oguri:

    第8.4.3.3节是正确的(第23页)。 第20页上存在问题、将在数据表的下一次更新中更正该问题。 感谢您指出错误。

    奥罗拉