请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMQ66430-Q1 您好!
以下所示的数据表中对 FPWM 轻负载运行模式有2种相互矛盾的描述。 哪一种 CCM 和 DCM 是正确的?
第20页:
8.4.3. 有源模式
•FPWM 模式-轻负载运行:负载电流较低时为断续导通模式(DCM)
电感器电流纹波的一半
第23页:
8.4.3.3 FPWM 模式–轻负载运行
在 FPWM 模式下、频率在轻负载时保持不变。 为了保持频率、应使用有限的反向电流
电流流过电感器。
在 FPWM 模式下、即使 IOUT 小于 Iripple 的一半、也可实现连续导通(CCM)。
谢谢你。
此致、
Oguri (TIJ 汽车 FAE)