This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR62014:parralel two LMr62041

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR62421

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1229372/lmr62014-parralel-two-lmr62041

器件型号:LMR62014
主题中讨论的其他器件:LMR62421

你好  

之前我使用的是单个 LMR62041的3V 输入,我只得到0.9安培的输出,电感器和二极管加热太多.  
使用的电感器为2.2 μ H 3.75安培。

所以我使用了两个 LMR62041、使它们成为并行器件、因为电感器上的热量过大并且输出电压会下降

 您能告诉我应该使用什么电感器值吗  

锂电池输入为3V 至4.2V  

这样、当电池电压降至3V 时、我可以得到1.8A 电流、我可以解决压降和发热问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zuhaib:

    您能否提供以下信息以供进一步检查?

    1. 输出电压是多少?
    2. 您是否测量了芯片、电感器和二极管的外壳温度?
    3. 请提供电感器和二极管的器件型号。

    很抱歉、我对最后一句"当电池电压降至3V 时、我得到1.8安"感到困惑。 您是说当输入电压低于3V 时、芯片输出电流为1.8A 吗?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    输出为5V  

    2.没有我没有测量准确的温度,但你可以通过触摸热量来判断是过度的。

    3.电感器  

    744063022、功率电感器- SMD WE-LQS 2.2uH 3.75A DCR=20m Ω AEC-Q200

    二极管

    VS-30BQ015MM3/9AT、肖特基二极管和整流器肖特基- SMC-E3

    输入为锂离子电池 VIN = 3-4.2V。

    因此、当有单个 IC 时、LMR62421的输出= 0.9安培

    现在、我们使用了2个并联、因此输入电压为3V 时其电流必须为1.8安。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zuhaib:

    对于一个 在3V 至5V 电压下工作并使用2.2uH 电感器的 LMR62041、假设效率为70%、并使用1.4A 的最小保证电流限制、最大输出电流约为0.48A。 将电感器增大到10uH 可以使最大输出达到0.56A。 它们比所需的0.9A 电流小得多。 在这种情况下、Vout 将被拉至低于稳定电压、并且器件始终保持开启状态的最长时间、这样就会使芯片和主要组件的温度升高。

    此致  

    磊  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、webench 显示、我们可以在输入电压为3V、输出电压为5V 时获取0.9安培的电流。

    您能说明一下吗?如果我提供3V 输入、5V 输出、我将获得0.9安培、还是不能?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zuhaib:

    LMR62421的 最小保证电流限值为2.1A、远高于 LMR62041的1.4A。

    在使用默认设置的 Webench 中、您可以看到、如果将输出设置为0.92A、则会出现错误。 这意味着即使对于 LMR62421、0.9A 输出也接近限值。  

    对于 LMR62041、它无法 在3V 输入和5V 输出下输出0.9A。

    此致  

    磊  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、我的错误是我只讨论了 LMR62421

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请告诉我、在3V 输入 LMR62421 5V 输出时的最大输出是多少。

    根据 webench、其电流为0.91安。

    这就是我制作两个 paralell 的原因、那么我的最大输出电流将是多少。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zuhaib:

    我按如下所示估算最大输出电流。 假设电感器为1.8uH (在 Webench 上)、效率为83%、那么它与 Webench 中的结果0.91A 匹配。

    将电感器更改为10uH 可将最大输出电流更改为1A。 如果效率较低、则最大输出电流也会较低。

    *立法会

    VIN = 3
    输出电压= 5
    L = 1.8/1000000
    F = 1600000
    效率= 0.83
    CURRENT_LIMIT = 2.1

    D = 1-效率*VIN/VOUT
    DT = D/f
    IL_RIPPLE = VIN/L*DT
    I_IN_max = CURRENT_LIMT-IL_RIPPLE/2
    I_OUT_max = I_IN_max*VIN*efficience/Vout

    *立法会

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢您、请帮助我在我们使两个 LMR62421并联时获得1.8安的结果。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zuhaib:

    您 可以对两个并联的 LMR62421使用10uH 电感器来实现1.8A 输出。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、还请告诉我10uH 电感器的额定电流。

    还要告诉我、我是否也必须使用任何电流共享电路?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想和您分享这个电路。

    还请指定 circuits.e2e.ti.com/.../LMR62421_5F00_PARALLEL.pdf 是否必须使用两种不同的10uH 或两种通用型

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zuhaib:

    抱歉、我刚刚注意到、 对于 LMR62421、没有 COMP 引脚、这对于并联使用双升压转换器的应用至关重要。  

    您是否接受采用不同封装的其他器件?

    如果是、我们可以进一步检查并提供其他选项。

    此致