主题中讨论的其他器件:LMR62421
你好
之前我使用的是单个 LMR62041的3V 输入,我只得到0.9安培的输出,电感器和二极管加热太多.
使用的电感器为2.2 μ H 3.75安培。
所以我使用了两个 LMR62041、使它们成为并行器件、因为电感器上的热量过大并且输出电压会下降
您能告诉我应该使用什么电感器值吗
锂电池输入为3V 至4.2V
这样、当电池电压降至3V 时、我可以得到1.8A 电流、我可以解决压降和发热问题?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好
之前我使用的是单个 LMR62041的3V 输入,我只得到0.9安培的输出,电感器和二极管加热太多.
使用的电感器为2.2 μ H 3.75安培。
所以我使用了两个 LMR62041、使它们成为并行器件、因为电感器上的热量过大并且输出电压会下降
您能告诉我应该使用什么电感器值吗
锂电池输入为3V 至4.2V
这样、当电池电压降至3V 时、我可以得到1.8A 电流、我可以解决压降和发热问题?
输出为5V
2.没有我没有测量准确的温度,但你可以通过触摸热量来判断是过度的。
3.电感器
744063022、功率电感器- SMD WE-LQS 2.2uH 3.75A DCR=20m Ω AEC-Q200
二极管
VS-30BQ015MM3/9AT、肖特基二极管和整流器肖特基- SMC-E3
输入为锂离子电池 VIN = 3-4.2V。
因此、当有单个 IC 时、LMR62421的输出= 0.9安培
现在、我们使用了2个并联、因此输入电压为3V 时其电流必须为1.8安。
尊敬的 Zuhaib:
对于一个 在3V 至5V 电压下工作并使用2.2uH 电感器的 LMR62041、假设效率为70%、并使用1.4A 的最小保证电流限制、最大输出电流约为0.48A。 将电感器增大到10uH 可以使最大输出达到0.56A。 它们比所需的0.9A 电流小得多。 在这种情况下、Vout 将被拉至低于稳定电压、并且器件始终保持开启状态的最长时间、这样就会使芯片和主要组件的温度升高。
此致
磊
尊敬的 Zuhaib:
我按如下所示估算最大输出电流。 假设电感器为1.8uH (在 Webench 上)、效率为83%、那么它与 Webench 中的结果0.91A 匹配。
将电感器更改为10uH 可将最大输出电流更改为1A。 如果效率较低、则最大输出电流也会较低。
*立法会
VIN = 3
输出电压= 5
L = 1.8/1000000
F = 1600000
效率= 0.83
CURRENT_LIMIT = 2.1
D = 1-效率*VIN/VOUT
DT = D/f
IL_RIPPLE = VIN/L*DT
I_IN_max = CURRENT_LIMT-IL_RIPPLE/2
I_OUT_max = I_IN_max*VIN*efficience/Vout
*立法会
此致
磊