This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62993-Q1:应用问题

Guru**** 1128420 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1228678/tps62993-q1-application-questions

器件型号:TPS62993-Q1

您好、团队成员:

IC 的 Vfb 为0.6V、因此一般来说、Vout < 0.6V 将是特殊输出。

客户需要0.5V 输出、因此只需在0.4V 和0.6V 之间选择电阻。

但是、0.5V 是否会稳定呢? 虽然存在电阻误差、但0.5V 输出电压下会出现大磁通?

此致、

兰溪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    兰溪市

    对于低于0.6V 的电压、使用 VSET 功能只能获得0.4V 的 Vout。 0.5V 不是采用此 IC 的可行输出。 如果用于0.4V 电压、则运行应该没有问题。

    如果有任何其他问题、请告诉我。

    谢谢。

    Amd.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Amod,

    但客户需要输出 0.5V@2A-3A、 您有推荐的 IC 吗?

    我按照如下方式对 IC 进行滤波、但似乎0.5V 不可用。

    https://www.ti.com/power-management/non-isolated-dc-dc-switching-regulators/step-down-buck/buck-converter-integrated-switch/products.html#1498=Automotive&238max=3.8%3B36&634min=0.2%3B0.5&451max=2%3B3&

    谢谢。

    兰溪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    兰溪、您好!

    是的、很少汽车类选择、但仅适用于较低的 VIN 额定值。 此应用的最大输入电压是多少?  

    谢谢。
    Amd.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Amod,

    VIN>= 3.3V 一切正常、请帮助检查我们是否有合适的器件?

    非常感谢。

    兰溪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    兰溪、您好!

    它是否小于6V? 如果可以、我们可能有一些可以实现较低 Vout 的器件。 一旦你告诉我、我就可以分配给正确的团队、以检查是否可行。

    谢谢。
    Amd.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amod、

    是的、输入电压可能小于6V、请帮助重新分配给合适的人员。

    谢谢你。

    兰溪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、兰溪、我现在已将其分配给 LV 团队、他们可以建议合适的器件。

    谢谢。
    Amd.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    兰溪、您好!

    我们有具有较低输出电压的大电流器件(https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps62870-q1.pdf)。

    在哪种应用中、您需要这个最小电压?

    谢谢。

    Farheen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Farheen,

    电流为6A、远高于它们所需的电流。 您有任何其他低电流2-3A 推荐吗?

    谢谢你。

    兰溪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    兰溪、您好!

    对于低电流汽车器件、我们没有如此低的输出电压。

    谢谢。

    Farheen