This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92641EVM:TPS92641EVM

Guru**** 2582745 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92641EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1226199/tps92641evm-tps92641evm

器件型号:TPS92641EVM

尊敬的先生:

      我们正在使用 TPS92641EVM 进行开发、我们必须针对各种负载电流修复不同的 UDim 频率、而对于少量负载、我们无法修复 UDim 频率、请尽早参阅附件和支持...

  是否有可能为载荷修复相同的 UDim 频率??

VIN = 53V

IIN = 7A

VLed = 49.5V

ILED = 5.5A

纹波电流:200mA

e2e.ti.com/.../TPS92641EVM.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sheree:

    您所说的"对于此4.5A - 5.5A 负载、未设置 UDIM 频率(LED 闪烁)"一语是什么意思? 您是否是说在未施加 UDIM 信号(TPS92641EVM 中的 TP2保持悬空)时 LED 闪烁?

    此致、

    周老师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    周老师、您好!

       当我们连接额定电流超过4A (i.e) 4.5A 至5.5A 的 LED 条时、在1.2kHz 至60kHz 的所有频率范围内(UDIM 信号在 TPS92641EVM 的 TP2处施加)、LED 都会闪烁。

    此致、

    Subahan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Subahan:

    您可以测量 SW、HG、LG 电压并向我展示示波器捕捉吗? 我想知道是否触发过流保护。

    此致、

    周老师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    周老师、您好!

      对于这两个问题,低于4A 的频率各不相同(25KHz 和8.5KHz),高于4A 的频率不能确定--- 我们需要测量 SW、HG、LG 电压或任何其他要共享的数据...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Subahan:

    如果您有任何测试结果、请随时向我更新。 谢谢。

    Br、

    周老师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    周老师、您好!

       信号图像已通过邮件共享、请尽早访问并提供支持。

    此致

    Subahan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Subahan:

    我没有收到您的任何电子邮件。 您将其发送到何处? 您有 TI FAE 联系窗口吗?

    我刚刚在这个 E2E 论坛上向您发送了一个友谊申请、并附上了我的电子邮件。 您可以在那里与我联系。

    Br、

    周老师