This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD3138HSFBEVM-029:无法启动

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD3138HSFBEVM-029, UCD3138

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1229023/ucd3138hsfbevm-029-unable-to-start

器件型号:UCD3138HSFBEVM-029
主题中讨论的其他器件: UCD3138

大家好。

我们订购了3款评估板。  

我是软开发、硬件工程师在没有我的情况下就开始在电路板上工作。

状态如下:

电路板1:

他能够使用40V 启动电路板、连接融合、更改一些设置。

不幸的是、他发送了闪存擦除命令(我们想要恢复原始设置...)。

现在我们无法连接到电路板(无法进行扫描、我们尝试了 ROM 或 UCD GUI 的3程序模式)

我们计划替换 UCD。 在这样做之前,你还能看到其他事情吗?

电路板2和3:

我们一起启动了它们。 没有任何效果。 电源指示灯亮起。 状态 LED 保持熄灭。

如果我运行 UCD GUI、打开目标电源、

  • 在 ROM 模式下扫描器件=> OK
  • 命令 ROM 执行程序=> OK
  • 但 GUI 显示"No devices Found"
  • 在 ROM 模式下扫描器件=> nOK (我必须重新启动电路板才能返回 ROM 模式)

我的感觉、就在开箱的板上

  • 校验和错误或无校验和、因此电路板保持在 ROM 模式
  • 公司已损坏、启动时挂起。
  • 或硬件问题

在 ROM 模式工作时、我尝试下载  

  • 原来的公司,我试图重建自己。 不确定生成的文件、因为使用最后版本的 CCS 和最后版本的编译器来重新构建它不容易=> NOK。 扫描设备失败
  • 只具有 PMBus 功能的最低固件=> NOK。 电路板似乎保持在 ROM 模式。 (或在 ROM 模式下自动返回)

我注意到3个电路板必须来自不同的生产批次(标记贴纸不同)

板1:方形贴纸,编号1135283

电路板2、3:矩形贴纸、编号5538000073、5538000071

您可以:

  • 给我建议在板1
  • 为我提供 UCD3138HSFBEVM-029的官方.X0文件
  • 为我提供一个基本项目、使 UCD3138HSFBEVM-029能够使用最新的 CCS 和编译器版本(例如、PMBus +闪烁 LED)。

谢谢

My email : Christophe.lindheimer  "at"  thalesgroup.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果在 ROM 模式和闪存模式下都找不到器件、则请使用新器件、因为我们无法执行任何操作。

    此处提供了适用于 HSFB 的固件: https://www.ti.com/tool/UCD3138FW-HSFB

    UCD3138固件不太可能与最新的编译器(甚至可能是最新的 CCS)一同工作、建议对 UCD3138项目使用 CCS6.2 (其中带有默认编译器)。

    此致、

    徐美

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好。

    好的,我的同事能够重建公司与6.2。 电路板现在正在工作:)

    如果我们使用 UCD3138设计定制电路板、我们应该继续使用 CCS 6.2吗?还是可以使用最新的 CCS 和最新的编译器?

    谢谢