This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92200:TPS92200与 TPS54200对比评估研究

Guru**** 2534260 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92200, TPS54200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1220398/tps92200-tps92200-vs-tps54200-assessment-study

器件型号:TPS92200
主题中讨论的其他器件: TPS54200

您好、TI!

我目前正在进行评估、以研究 TPS92200和 TPS54200之间的器件选择。

我之前的产品一直在使用 TPS54200、直到最近才推出 TPS92200以替代 TPS54200。

基于 TI、由于 TPS54200是下一代产品、与 TPS54200相比、TPS92200有何改进?

我的新产品应用如下所示:

输入电压:12V +/-5%

使用的 LED:SFH4715 (与数据表典型应用电路相同)

使用的 LED 数量:2.

Vo:~6.2V (TPS54200中包含200mV Vsense、模拟调光)

LED 电流(rms):200mA 至600mA (用于驱动 LED 灯串)

LED 电流(最大值):在100%占空比期间<1A

效率:>90%

占空比:巨大的动态 范围、在运行模式下、占空比输入可以根据环境温度从5%更改为95%、但驱动器仍可确保环路稳定性。

特殊要求:

1) 1)温度系数必须良好、以减少运行期间的波动。  

2)由于 POE 功率预算限制而实现了高效率。

3) PCB 尺寸小巧限制

此外、能否 说明一下如果我更改为 TPS92200的优点和缺点? (例如:价格、库存、热性能、噪声性能、效率性能等)

谢谢。此致、

ZL Woon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、ZL:

    1. TPS92200是新一代 TPS54200。 改进包括:
      1. 更宽的输入电压范围
      2. IQ
      3. 通过更高的开关频率实现更小的电感器尺寸
      4. 更精确的 FB 引脚基准电压
      5. 可满足不同调光要求的更多选项(TPS92200D1和 TPS92200D2)
      6. 最大占空比
      7. 更新的工艺-->更好的价格和供应
      8. …………
    2. 请仔细检查您的 Vo 是否有2个 IR-LED。
    3. TPS92200忽略您的 Vo、是您应用的最佳选择。

    Br、

    周老师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    周老师、您好!

    1)能解释更多关于项目 d 的细节吗?

    2) 2)项 f 占空比= Vo/Vin? (不是 PWM 占空比)

    3) 3) Vo = 6.1V (如果= 0.8A、则1个 LED VF = 3V、因此2个 LED VF + Vsense)。 有任何疑虑?

    4)从数据表中可以看出、由于 EMI 的风险更高、并且在小于10%的 PWM 占空比下环路稳定性问题、需要300mA 的电感器电流纹波电流成为我的关注点。 为什么 TPS54200不需要此>300mA 的电流?

    5) 5)在我看来、由于 TPS92200的高电感电流纹波、输出电容和滤波电容至关重要、必须具有更大的值(通常更大或更多 PER)、因此也会导致 PCB 尺寸受限。   

    谢谢。此致、

    ZL Woon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、ZL:

    1)模拟和 PWM 调光中的 TPS92200 FB 电压:99mV±3mV

    PWM 调光中的 TPS54200 FB 电压: 99mV±4mV

    模拟调光中的 TPS54200 FB 电压:201mV (最小值) 205mV (典型值) 210mV (最大值)

     有关详细信息、请查看数据表中的电气特性。

    2) 2)这是指降压开关占空比、而不是 PWM 占空比。 抱歉 没有明确之处。

    3)我看到您提到了两个 IR-LED SFH4715。 正向电压 VF 不应这么高。 请仔细检查。

    4) 4) 由于 TPS54200是旧器件、我需要向设计团队核实这一点。 对于"<10% PWM 占空比时的环路稳定性问题"、它是否参考 您在该主题中发布的示波器捕获? https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1220387/tps92200-inductor-current-ripple-300ma-requirement

    5) 5)我认为 TPS54200还具有一些最低的电感器电流纹波要求、因为它还使用峰值电流模式。 将与设计团队进行核实。

    Br、

    周老师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    周老师、您好!

    4) 4)是。 当 IL 波纹为450mAp-p 时、我们面临产品环路稳定性问题  

    5) 5)请帮助您尽快获得 TPS54200的最小电感器电流纹波、因为我们有一些已发布的产品正在使用仅采用170mAp-p 设计的这款 TPS54200。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、ZL:

    4) 4)请向我展示您的 TPS54200面向电路的环路稳定性问题原理图。

    5)会的。 请注意、对电感器电流纹波的要求只是一个指导、最终应用需要进行测试。

    此致、

    周老师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    周老师、您好!

    负载瞬态测试期间的环路稳定性问题来自 TPS92200。 您可以参考以下原理图。

    到目前为止、 由于我们没有遵循大于300mA 的电感器、先前产品的 TPS54200测试了无负载瞬态问题、因此电感器足够大、可满足30%的 CR 要求。 下面是 TPS54200原理图。

    简而言之、之前的产品结果让我不习惯使用下一代产品、即 TPS92200、尽管它更便宜。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、ZL:  

    我们的中国专家将于本周休假。  请预计响应会延迟。

    此致、

    Dave

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Steven 和 Dave、

    中国专家是否有任何最新动态?  

    ZL Woon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、ZL:

    • 对于 TPS54200、这是一个旧器件。 我们需要一些时间来访问数据库并检查其内部电路。
    • 首先、我们重点了解一下 TPS92200、由于负载瞬态问题、我明天将尝试在我们的 EVM 上重新生产它。 您使用的是什么负载(多少个 LED)? DIM 引脚处的信号频率是多少? 请提供更多详细信息、以便我重新生成问题。

    此致、

    周老师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    周老师、您好!

    我仅按如下所示评估原型 PCB。

    DIM 频率= 50kHz

    2LED  

    绿色信号:电感器电流(直流)

    黄色信号:输出电压(交流)

    条件1:

    波形:

    图1:从0%至100%  PWM 占空比的负载瞬态

    图2:从0%至2%  PWM 占空比的负载瞬态

    图3:以最大负载运行  

    条件2:

    波形:

    图4:从0%至100%  PWM 占空比的负载瞬态

    图5:从0%至2%  PWM 占空比的负载瞬态

    图6:以最大负载运行

    条件3:

    波形:

    图7:从0%至100%  PWM 占空比的负载瞬态

    图8:从0%至2%  PWM 占空比的负载瞬态

    图9:以最大负载运行

    条件4:

    波形:

    图10:从0%至100%  PWM 占空比的负载瞬态

    图11:从0%至2% PWM 占空比的负载瞬态

    图12:以最大负载运行

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的观察总结:

    1) 1)带 LED 的并联电容可改善负载瞬态、尤其是在弱光条件下。

    2) Cout 至 GND 可以改善 Vo 纹波电流、但较高的电容会导致负载瞬态期间的浪涌电流更高。

    请更正我的错误。

    问题:

    1) 1)是否有任何公式可以计算所需的接地电容和与 LED 并联的电容、以优化负载瞬态和纹波电压? 还是需要在电路板上进行调优?

    2) 2)我仍在研究如何消除在每个电感器峰值发生的高频噪声、它非常高、尤其是最大负载。 您有任何建议或想法吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、ZL:

    我测试下面的电路。 负载:2个 IR-LED。 输入:12V。 TP7输入:50kHz PWM

    唯一的输出滤波器是一个10uF 的电容器。  我不会观察到任何不稳定性和负载瞬态问题。

    下面是调光比从1%->99%变化的示波器捕获图。 红色:SW 电压。 橙色:LED 电流。 浅蓝色:LED 阳极电压。 深蓝色:电感器电流。

    下面是   在100%占空比下启动的示波器截图。  红色:SW 电压。 橙色:LED 电流。 浅蓝色:LED 阳极电压。 深蓝色:电感器电流。

    您可以尝试以下步骤、查看是否可以解决负载瞬态问题。

    • 请勿在上述电路中安装 C112、看看问题是否已解决。
    • 简化输出滤波电路、降低输出电容值、并查看问题是否得到解决。 输出电容过大可能导致不稳定。

    此致、

    周老师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    周老师、您好!

    移除 C112后、我能够复制相同的波形、但您是否尝试使用轻负载 EVK、例如0%至2%或0%至20%?

    我的结果如下所示、其在启动期间仍具有一些浪涌电流。

    绿色信号:电感器电流

    条件1:仅保留1x 10uF 输出电容至 GND、移除 C112。

    图1: 0%至20% 负载瞬态。

    图 2:0%至2%的 负载瞬态

    条件2:添加与 LED 并联的1x 22uF 输出电容器。

    图3:0%至20%负载瞬态。

    图4:0%至2%负载瞬态。

    之前还增加了 C112和 R103、以减少下方所示的 FB 信号尖峰。

    请告知 C112是否能够移除、以改善重负载时的负载瞬态、但最终会增加 FB 引脚尖峰。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    除此之外、为了减少由电感器高电流纹波导致的开关噪声、还增加了与升压电容器串联的47欧姆电阻器。 同时、为了减少输出纹波、我还多添加了1个与 LED 并联的22 μ F 电容器。  

    对于 新添加的组件所造成的任何副作用、请提供建议? 效率下降?

    测量结果:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、ZL:

    • C112和 R103可用于滤除 FB 引脚上的多余噪声、但应仔细设计其值。 否则、环路响应可能会受到不利影响。
    • 您能给我发送一个更清晰的示波器捕获 FB 引脚上的噪声吗? (上面的问题不清楚)您是如何测试这些噪音的? 什么条件下?
    • 对于0%-2%和0%-20%的条件、我将在下星期一进行测试、并向您提供反馈。

    此致、

    周老师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    周老师、您好!

    我按如下所示复制了 TPS54200 FB 引脚 RC 滤波器语句、但在 TPS92200中找不到。 TPS92200是否必须满足相同的要求?

    在移除 C112之前、FB 引脚的测量值如下:

    图1:具有50mV 垂直刻度的 FB 引脚

    但当我移除 C112时、FB 引脚的测量如下:

    图2:具有200mV 垂直刻度的 FB 引脚

    图3:放大后的 FB 引脚

    我的问题如下:

    1) 1)简而言之、必须降低不必要的尖峰以防止出现环路稳定性问题、对吧?  

    2) 2)有任何过冲、下冲和持续时间规格、以防止出现环路稳定性问题?

    3) 3)如果必须放置 RC 滤波器、则将恢复轻负载问题下的负载瞬态。 因此、唯一可以改进的是添加一个带 LED 的并联电容器? 请提供建议。

    4) 4)您是否可以尝试在您身边增加 C112以测量启动期间的电感器电流以及 最大负载期间的 VFB 引脚?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    周老师、您好!

    我要用更高的带宽和设置替换图2和3、如下所示:

    图2:具有200mV 垂直刻度的 FB 引脚  

    图3:放大后的 FB 引脚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、ZL:

    关于您的问题、请查看我的以下评论:

    (1) 与升压电容器串联的额外47欧姆电阻器可用于降低 EMI。 但这会降低高侧 FET 的导通速度并导致更多的开关损耗、从而降低效率。 其值的选择需要权衡。

    (2)我认为没有必要添加与 LED 并联的22 μ F 电容器、除非您观察到较大的 LED 电流纹波。

    (3) TPS92200应该具有  很类似 FB 引脚 RC 滤波器选择指南、但数值可能不相同。 我会检查一下。

    (4)您是对的。 需要减少不必要的尖峰 HAV、以防止出现环路稳定性问题。 因此、基本上需要一个 RC 滤波器来滤除666MHz 振铃。

    (5)我们没有 防止环路稳定性问题的过冲、下冲和持续时间的任何特定规格。

    (6)我将尝试 在我一侧添加 C112以测量启动期间的电感器电流 、并在最大负载期间添加 VFB 引脚。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    周老师、您好!

    在添加 C112之前、您仍需要在启动测试期间0%至20%和0%至2%时检查负载瞬态。  

    如果需要使用 C112来减少不必要的尖峰、您是否仍有任何其他建议来解决启动期间的负载瞬态问题? 因为您认为并联电容器是不必要的。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、ZL:

    应用手册。 应该能够在明天进行基准测试、然后向您提供反馈。

    Br、

    周老师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    周老师、您好!  

    是否有基准测试结果的任何更新?  

    此外、请帮助确认 TPS92200是否具有 FB 引脚 RC 滤波器选择指南。 我想有些人可能只是跟着旧版本的驱动程序、例如 TPS54200、我担心这实际上会被视为出问题 或错误。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、ZL:

    很抱歉耽误你的时间。 将在今天晚些时候更新。

    Br、

    周老师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、ZL:

    以下是以下电路的结果。  负载:2个 IR-LED。 输入:12V。 TP7输入:50kHz PWM

    如上所示、黑色曲线在 TP7处测量。 浅蓝色:SW 电压。 橙色:电感器电流。 深蓝色:LED 电流。

    图1:0%- 20%启动捕获

    图2:0%- 2%启动捕获

    LED 电流的设置过程中存在一些过冲。 但我认为这在可接受的范围内、因为过冲不大、持续时间不长。  

    此致、

    周老师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    周老师、您好!  

    在 FB 引脚添加 RC 滤波器后的测试结果如何?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    补编:

    使用与上述相同的电路对此进行测试、但安装的 C6 = 0.068uF 除外。

    如上所示、黑色曲线在 TP7处测量。 浅蓝色:SW 电压。 橙色:电感器电流。 深蓝色:LED 电流。

    图1:0-20%启动捕获

    图2:0-2%启动捕获

    图3:0-99%启动捕获

    图4:1%- 99%瞬态响应

    图5:0-100%启动捕获

    添加0.068uF 电容器会使环路有一点不稳定。 从图4可以清楚地看出这一点。 它也会使瞬态响应变得较差。 因此、我认为在此处添加0.068uF 不是明智的选择。

    此处添加的极点的频率为1/(2*PI*R*C)=2.34kHz。 我认为 TPS92200使用 TPS54200添加极点的标准不同(适当的值范围可能不同)。  我稍后将通过查看设计细节来验证这一点。

    Br、

    周老师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    周老师、您好!

    您可以尝试添加一个并联的10uF 或22uF 电容器到 LED、瞬态响应应该能够得到改善。 添加测试结果后、请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、ZL:

    是的、我认为为 LED 并联添加一个10uF 或22uF 电容器有助于减少 LED 电流的瞬态问题。 但是、如果电感器电流仍显示如上所示的异常瞬态波形(如我之前的回复中的图2)、则由于增加了极点、反馈环路仍然不稳定、仍需要通过移除该极点(或将其移动到更合适的位置)来解决这一问题。  

    此致、

    周老师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    周老师、您好!

    根据图3和图4、0%至99%和1%至99%的瞬态响应不同。 有任何原因吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、ZL:

    这就是启动行为和瞬态行为之间的差异。

    • 图3:系统在99%占空比之前禁用。
    • 图4:在99%占空比之前、系统已启用(占空比为1%)。

    此致、

    周老师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    周老师、您好!

    了解。 但是、为什么在启用后仅升至99%的占空比会有更差的瞬态响应?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、ZL:

    很抱歉、但请说明您比较的是哪两个条件。

    此致、

    周老师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    周老师、您好!

    • 图3:系统在99%占空比之前禁用。
    • 图4:在99%占空比之前、系统已启用(占空比为1%)。

    我想知道导致启动行为和瞬态行为之间出现不同瞬态响应的原因。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、ZL:

    这很难说、因为环路已经不稳定(或接近不稳定)。 可能的原因可能是输出电容器 C5已在图4中充电。 但图3中 C5未充电、这会导致系统容易发生过冲。  

    此致、

    周老师