This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76942EVM:对 bq76942 EVM 进行编程

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ76942, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1230580/bq76942evm-programming-bq76942-evm

器件型号:BQ76942EVM
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO、BQ76942

你(们)好

如果我对 bq76942数据寄存器进行编程并使用 BQstudio 软件对其进行校准。

然后、 我是否需要在我要刷写的 C 代码中再次对其进行编程以构建算法?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Niraj、您好、

    在一次性可编程(OTP)存储器中进行编程的寄存器将无需重新编程。 但是、当从 BQstudio 切换到 c 代码时、未使用 OTP 进行的任何其他更改都需要再次进行刷新。 如果您对使用 OTP 感兴趣、可在常见问题解答: 使用 Bq769x2器件系列进行 OTP 编程的常见问题上找到更多信息。  不过、在大多数应用中、通常最好是从 MCU 发送校准。

    此致!

    Asher Nederveld.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你的回复 Asher,得到了重点.